This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA750:DRA750 RGMII 接口直接连接"以太网软件 IC"

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/591320/linux-dra750-dra750-rgmii-interface-directly-connect-ethernet-sw-ic

器件型号:DRA750

工具/软件:Linux

您好!

我使用 RGMII 端口0接口直接连接到以太网软件 IC (Marvell 88E6390X)、但以太网状态(检测到 ethtool 链接)始终处于下行链路状态。

RGMII 接口是否可以直接连接到以太网 SW IC? 以及如何使其正常工作?

Thx  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn、

    您使用的 SDK/内核版本是什么?
    您能否通过 menuconfig (菜单配置->设备驱动程序->网络设备支持和菜单配置->网络支持)确保在内核中启用 CONFIG_Ethernet。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肖恩、
    您是否能够读取 MDIO 寄存器? 您可以使用 u-boot 的 MDIO 实用程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用 GLSDK 7.04.03和 CONFIG_ETHERNET=y。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    下面是 uboot MDIO 命令转储…… 出错了...@@
    U-Boot# MDIO 列表
    CPsw:
    2 -通用 PHY <->cpsw
    U-Boot# MDIO 读取 cpsw 0
    从总线 CPsw 读取
    地址2处的 PHY:
    误差
    U-Boot# MDIO 读取2 0
    2不是已知的以太网
    从总线 CPsw 读取
    地址2处的 PHY:
    误差
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肖恩、
    看起来像 eth。 交换机(Marvell 88E6390X)数据表不公开。 您可以通过电子邮件向我发送数据表和以太网原理图吗?
    sstilyanov@ti.com

    谢谢、
    STAN