This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EG:有关处理器电源轨的问题

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA2E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/591563/tda2eg-questions-about-processor-power-rail

器件型号:TDA2EG

你(们)好。

最近、我学习了一个 PMIC、它可用于为 TDA2E 加电。 我对电源轨有两个问题:

  • 为什么我们有这么多不同的电源轨?
  • 为何需要电源定序?

可以给我一些反馈吗? 谢谢。

此致、

东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的

    您的问题的答案可能非常宽泛。 也许电源专家可以在这里为您更好地进行总结、但我首先非常熟悉器件技术参考手册(TRM)中的第3章 PRCM。

    谢谢、
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dongbao Zhou、

    除 Alex 的建议外、已批准的 PMIC 也列在特定器件数据手册中。 对于 TDA2Ex、TI 要求使用 TPS65917或 TPS659039。

    简而言之、电源定序可管理加电期间的浪涌电流。 此外、系统要求还指定了定序。 例如、主 CPU 必须在从 CPU 之前启动并运行。

    此致、

    Mariya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mariy、Alex

    感谢您的回复。

    东宝