This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G02:C6748和66AK2G02 USB 寄存器规格的差异

Guru**** 2543630 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/605219/66ak2g02-difference-of-c6748-and-66ak2g02-usb-registers-specifications

器件型号:66AK2G02
Thread 中讨论的其他器件: SYSBIOS

我们基于此 URL 回答联系了当地 TI 销售人员和 FAE、但无法获得有用的答案。
https://e2e.ti.com/support/dsp/c6000_multi-core_dsps/f/639/t/598110
过去、我们使用 C6748开发了 UAC2.0 + HID USB 复合器件。
现在、我们将使用66AK2G02开发相同的 USB 复合器件。
请告诉我这些芯片的差异和66AK2G02 USB 寄存器规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masataka、

    我已将此内容转发给 USB 专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于 C6748器件、USB 寄存器规格位于 www.ti.com/.../spruh79c.pdf上。

    对于66AK2G02器件、USB 寄存器规格已从最新的 TRM (www.ti.com/.../spruhy8f.pdf)中删除、即联系当地 FAE 和销售人员以了解相关信息。 我不知道删除它的原因、在早期版本的 TRM 中(至少对于版本 C、SPRUHY8C–2016年1月–2016年4月修订版)、所有 USB 寄存器都列在11.19.5中、超过200页。

    请联系您当地的 FAE /销售人员以获取此较早版本的 TRM。

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的行动。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的信息。
    我们将联系当地 FAE 以获取旧的 TRM。

    顺便说一下、我们在 C6748开发中使用了 SYS/BIOS。
    我们希望通过使用66AK2G02上的 SYS/BIOS 来减少移植工作。
    RTOS 是 SYS/BIOS?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、RTOS 在这里指 SYSBIOS。

    此致、Eric