This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6416T:用于 TMS320C6000的 CSL

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6416T, SPRC090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/595675/tms320c6416t-the-csl-for-tms320c6000

器件型号:TMS320C6416T
主题中讨论的其他器件 :SPRC090

我正在使用 TMS320C6416T 使用 ccs5.5构建我的设计。我无法从 TI 网站下载 SPRC090。 是否有人通过电子邮件给我发送。如果可以、请在1215462379@qq.com 中发送我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户4647381:

    aprc090.zip 归档文件已发送。 请确认是否已收到。

    BR
    Tsvetolin Shulev