您好!
是否有人知道如何关闭 CVBS (TV/SD)输出上的 SYNC 信号的发送? 我们使用的是 DM8148 HDVPSS 之外的 PAL 或 NTSC 格式的 S 视频。
我在 DM38x DaVinci数字媒体处理器高清视频处理子系统(HDVPSS)用户指南(spruhi7a.pdf)中找到了视频处理器寄存器文档以及相应的源,目前我正在设置寄存器 SD_VENC_cvbs0,即位27-16和11-0为0, 但显示器仍然显示(尽管失真且完全不稳定)画面。
是否有另一种方法可以抑制电视输出上的同步? 当我关闭驱动程序时、显示器仍会同步信号。 这背后的原因是、某些显示器无法同步时也会关闭背光。
此致、
Uli