工具/软件:Linux
您好!
据认为、当前 ti-processor-sdk-linux am57xx 03.00.03.04的 Linux 内核不支持以下挂起。
是否有计划在未来提供支持?
待机模式
待机+DDR 自刷新模式
据认为、当前 ti-processor-sdk-linux am57xx 03.00.03.04的 Linux 内核不支持以下挂起。
是否有计划在未来提供支持?
待机模式
待机+DDR 自刷新模式
我执行了以下命令进行试用。
根据日志、它似乎可以模块化 OFF+WFI
Echo mem >/sys/power/state
root@am57xx-EVM:~# echo mem >/sys/power/state
[60.418632] PM:正在同步文件系统... 完成。
[60.962884]冻结用户空间进程... (已用0.001秒)。
[60.971261]冻结剩余可自由执行的任务... (已用0.001秒)。
[61.162151] PM:器件暂停在180.551毫秒后完成
[61.171542] PM:3.436ms 后器件延迟挂起完成
[61.181116] PM:3.359ms 后器件暂停完成
[61.187412]正在禁用非引导 CPU ...
[61.238917] CPU1:关断
[61.269234]电源域(IPU_pwrdm)未进入目标状态0
[61.269234]无法在 PM_SUSPEND 中进入目标状态
[61.269234]可能的原因可能是旧引导加载程序-请尝试 u-boot >= v2012.07
[61.269318]启用非引导 CPU ...
[61.319263] CPU1:SMP_ops.cpu_die ()已返回、正在尝试复苏
[61.325799] CPU1已启动
[61.330892] PM:2.717ms 后器件恢复完成
[61.339637] PM:2.084ms 后器件的早期恢复完成
[61.348561] Net eth0:正在初始化 cpsw 版本1.15 (0)
[61.353902] net eth0:初始化 cpsw ale 版本1.4
[61.359120]净 Eth0:ALE 表大小1024
[61.450852] net eth0:找到 PHY:id:0x221622
[61.698382] ata1:SATA link down (sStatus 0 SControl 300)
[61.979924] USB 1-1:使用 xhci-hcd 重置高速 USB 器件编号2
[62.278658] PM:932.807毫秒后器件恢复完成
[62.287507]正在重新启动任务... 完成。
此致、
新义郎