This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:DDR3 PCB 布局问题

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/605540/am3352-ddr3-pcb-layout-questions

器件型号:AM3352

您好!  

我想在镜像放置中使用2个 DDR 存储器。 我在下面提到了一些问题:

1用于镜像放置哪种拓扑最适合路由?

2.我正在按照数据表第页的建议进行放置 183、布线时应首先考虑哪种 DDR (即顶部或底部)?

3.根据放置方式,一些引脚首先被路由到顶部 DDR,有些引脚被路由到底部 DDR,那么我应该如何匹配从 处理器到 DDR 的这些信号的长度?

谢谢、此致、

Pramey Mhatre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在具有两个 DDR 器件的 AM335x 上、仅支持具有 Vtt 终端的 fly-by 拓扑。
    2.这完全是你的选择。
    AM335x 数据表修订版 J 的第7.2.3节列出了相关要求
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、
    感谢您提供宝贵的答案。

    我仍然很困惑、
    如果我参考图7-57。 AM335x 数据表的两个镜像 DDR3器件的 ADDR_CTRL 路由修订版 J.
    而忽略哪个是第一个或第二个 DDR。
    现在、如果顶部 DDR 的地址行 A2优先、底部 DDR 的地址行 A13优先、那么处理器与 DDR (A1+A2)之间的长度匹配应该相同?

    谢谢、此致、
    Pramey Mhatre
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    应在两个组件之间匹配布线长度:处理器-> DDR1和 DDR1 -> DDR2。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    端接组件放置如何?
    在 A3的长度匹配之后、某些端接将在 DDR1上、而某些端接在 DDR2信号上。 那么、它是否会影响 DDR 的性能?
    根据建议、端接保持在 A3之后。

    谢谢、此致、
    Pramey Mhatre
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    端接必须位于地址/控制布线的远端(来自处理器)。