This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8168:捕捉:"在 VIP0&quot 上检测到溢出;

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TFP401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/595727/tms320dm8168-capture-overflow-detected-on-vip0

器件型号:TMS320DM8168
主题中讨论的其他器件:TFP401

您好!

我们有基于 DM8168的定制板。 连接到 VIN0端口的 TFP401 HDMI 接收器。 我们使用的是 DVRRDK_04.01.00.02、我们的用例是"Capture->Encode->Stream"

众所周知、TFP401支持高达1920x1200@60的分辨率。 我们希望捕获1920x1200@60的视频、以便在 DVRRDK 代码中添加对1920x1200的支持。

问题是我们不断地收到"capture:overflow detected on VIP0"、因此视频质量非常差。

因此、请提供一些输入以解决此问题。

此致、

Prabhunath