This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA725:DRA725,J6 ECO USB 设置问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA725

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/601691/dra725-dra725-j6-eco-usb-setting-problem

器件型号:DRA725

你(们)好  

我们使用 DRA725作为我们的汽车处理器、但我们遇到了一些问题。

我们将 DRA 设置为主机模式、当我们进入 USB 启动时、会发生问题。

有时 USB 设备无法识别、

有时满足 CPU 重新启动要求。

下面是我们的 SCH、请帮助检查。

否则、您是否可以在系统引导中具有将 DRA72设置为主机模式的代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Judd、

    您使用的 SDK 版本是什么?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!
    版本为3.02.00.03。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Judd、

    我已将您的问题转交给 USB 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Judd、

    我不是 USB 专家、但我建议您轻松进行调试。 尝试对 ESD 二极管进行去焊、然后重试。 当然、您应该小心处理电路板、不要受到保护。
    在设计 USB PCB 时、与 USB 二极管不兼容是一个常见问题。

    此致、
    STAN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stan、

    我曾尝试去焊 ESD 二极管并将共模扼流圈替换为0 Ω、但条件仍然存在。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stan、

    您是否对我们的问题有更多建议?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Judd、
    很抱歉、我没有其他硬件建议。
    我只是建议使用 VBUS 开关、但这与您的问题无关。
    将另一个10uF 放置在 VBUS 开关的前面。 并放置100k 电阻器、以便输出10uF 在无负载时放电更快。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stan、

    我们尝试对 R0664、R0619进行去焊、并将 CE 引脚拉至10K 电阻器的高电平、但没有改进。
    在 SCH 中、您是否发现了一些硬件问题?是否可以帮助检查我们的 DRA725 SCH?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Judd、
    从硬件的角度来看、我在您的原理图上找不到任何令人不安的东西。 (除了我之前在帖子中提到的内容)
    检查硬件的最后一点是、是否根据阻抗要求布线了 D+/D-差分对、布线较短、过孔和曲线最小。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stan、
    我尝试去焊 TVS、但没有改进、但当我们用15pF/20pF MLCC 替换 TVS 时、USB 可以在主机模式下工作几分钟。
    5pF/10pF 无法工作。它与低电容 USB 协议相矛盾。我没有遇到这个问题、您能有什么想法吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Judd、

    我不知道为什么更高的电容能更好。 例如、这可能来自不适当的差分通道布线。

    您是否使用示波器测量了 USB 眼图张开度? 如果垂直开口需要稍微提升、可以在 USB2PHY 寄存器中稍微改进一下。