请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320DM368 主题中讨论的其他器件: THS7303
大家好、
我们正在开发一个使用 TMS320DM368 SoM 的视频项目。 在另一个视频项目中、我们使用了 ADV7125视频编码器 IC。 它提供 RGB 模拟输出、并提供给 VGA 连接器。 在 DM368中提供了 HSYNC 和 VSYNC。 ADV7125 IC 的输出顺从性约为1.4V
DM368 SoM 中有3个 DAC 通道。 它还可以通过 THS7303视频放大器 IC 提供 RGB 输出。 (已在 Spectrum Digital DM368 EVM 中检查)。 此输出是否与 VGA 显示屏兼容?
此致、
Amit Soni