This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:L2时钟频率

Guru**** 2584745 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/595389/tms320c6748-l2-clock-frequency

器件型号:TMS320C6748

什么是 C674x L2高速缓存/SRAM 时钟频率? 是完整的 DSP 内核时钟速率还是1/2 DSP 内核时钟速率?

对于 C66x 是下一代 DSP 内核、L2以 DSP/2频率运行: http://e2e.ti.com/support/dsp/c6000_multi-core_dsps/f/639/p/440071/1578336#1578336

此致、

Daisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Daisuke、

    这应该是类似的。 但是、我正在让设计团队确认/纠正我的理解。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我确认 它是 L2的1/2 DSP 内核时钟速率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukul-San 和 Yordan-San、

    感谢你的答复。

    此致、

    Daisuke