This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EVM5777:物体检测

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/590754/tda2evm5777-object-detection

器件型号:TDA2EVM5777

您好!

我已运行此用例 "vIP_single_cam_analytics2"、其中我发现并非 始终检测到所有对象、有时检测到对象、有时 检测不到相同的对象。

请澄清。

是否有任何示例用例同时检测移动对象和非移动对象。

谢谢、

Swati  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Swati、

    我已将您的问题转交给算法专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    是他们对查询的任何更新。

    谢谢、
    Swati
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们不使用运动来检测物体。

    使用的算法与著名的 ACF 算法类似:
    github.com/.../toolbox

    检测的质量在很大程度上取决于培训。 如果测试视频与培训集大不相同、则无法很好地检测到。

    如果可能、您可以分享您的测试视频、我们可以看看质量。 如果您有兴趣、我们还提供帮助您进行培训的工具。

    此致、
    制造商。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../pd.7ze2e.ti.com/.../Mobileye-Final-Video.7zHi制造商、

    在移动视频中、我想检测车辆、行人、树木、路障和障碍物。

    我尝试运行以下 路径中的 usecase "vp_single_cam_analytics2": "C:\vision_sdk_02_12_00_00\vision_sdk\examples\tda2xx\src\usecases",它正在检测车辆、行人和树木,但有时未检测 到。

    我已附上我用于测试的视频,请找到。

    请提出同样的建议。

    谢谢、

    Swati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    文件 PD.MJPEG 未在 VLC 媒体播放器中播放。 我可以使用哪个播放器来播放它?

    这些视频是什么? 您能简要介绍一下吗? 它们似乎不是自然的视频、但使用游戏或合成工具创建了一些东西?

    此致、