This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA744:DRA744是否支持局域网唤醒?

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/595548/dra744-does-the-dra744-support-wake-on-lan

器件型号:DRA744

您好!

DRA744是否支持 GMAC 在 LAN 上唤醒?

如果是、哪种模式可以支持此功能(通过 LAN 唤醒)?

哪些电源轨需要支持继续为 DRA744供电?

可以关闭什么电源?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    我已将您的问题转发给以太网子系统专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    支持节能以太网、因为 GMAC 模块的时钟可以在非活动期间关闭、并由主机发送或 PHY 信号唤醒。 有关详细信息、请参阅 TRM 中的"节能以太网支持(802.3az)"部分。 但这本身不提供芯片级 WOL 功能。 可以让代码运行、例如在 M4中运行、这可以监控此状态并激活其他功能。 但是、在 DRA74x 上、您将看到的最低功耗大约为300mW。 通常、在需要 WOL 的情况下、此值太大。 通常、用户会考虑关闭整个芯片的电源、并让 PHY 根据 LAN 活动向 PMIC 发出信号、以便为器件供电。 然后、器件可以快速引导以处理必要的通信、并决定是否需要完全引导、可能需要引导至 A15上的 HLOS。

    此致、

    Martin