This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM335x:LCD 像素时钟问题

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/605060/am335x-lcd-pixel-clock-question

 我正在为我的项目选择 AM3552 SitaraTm处理器,并使用10.4英寸 TFT-LCD 面板(附件文件中的规格)。当我执行 ESD 测试(±4kV 接触)时,显示屏将变成黑色,没有任何显示。 50MHz 的 LCD 像素时钟变为4.2MHz。 为什么时钟发生变化?  

提前感谢您。  

图预算外

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您遇到严重的 ESD 问题。 您必须在 PCB 上采取 ESD 保护措施。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Biser、我们有 ESD 问题、但其他功能正常、只有显示不良、因为50MHz 的 LCD 像素时钟变为4.2MHz。 我不知道为什么时钟发生了很大变化?感谢您的回答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议您尽量缩小可能的原因、例如断开显示屏。 即使可能、也尝试逐个断开显示屏连接。 这将帮助您找到连接到处理器的 ESD 耦合路径。