This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G02:PCIe 链路启动时间规范

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/591654/66ak2g02-pcie-link-up-time-specification

器件型号:66AK2G02

您好!

我对66AK2G02 PCIe 有疑问。

PCIe 链路是否有任何时序规格?
如果存在以下最小/最大时序要求、我们需要知道:
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
我想知道 PCIe 连接的时间需要在 PCIe 电源域开启后完成。
PCIe 电源域"开启"至 PCIe 链路(活动)之间的时序要求。
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

此致、
G.F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、例如、

    我已将此事转发给设计专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    K2G 中的 PCIe 完全兼容:
    PCI 本地总线规范3.0版

    PCI Express Base 3.0规范、修订版2.0

    您需要的具体时序应在此处进行描述。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gaku、

    另请参阅上述参考规格中的 PCIe 链路状态机。  这并非全部由硬件驱动。  此过程中涉及的软件也会影响计时。

    Tom