This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4379:IDK 编码器使用问题

Guru**** 2582545 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00178

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/592753/am4379-idk-encoder-usage-issues

器件型号:AM4379
主题中讨论的其他器件:TIDA-00178

我能否使用增量编码器通过 eQEP 接口而不是 ENDAT2.2接口来控制电机。这种方法是否可行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已通知工业团队。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ,打扰您、工业团队是否错过了此消息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    他们将在这里尽快做出响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    有一个 TI 设计用于演示可用于使用 AM437x 实现正弦 cos 编码器接口的硬件和固件。 可从 http://www.ti.com/tool/TIDA-00178获取

    这是一个独立示例、说明了 AM437x 的功能、不用作产品设计的基础。 PRU-ICSS-Industrial 封装目前不支持此接口。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢、还有另一个问题。 如果没有代码、该函数如何使用它? 用户需要编写自己的内容吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    抱歉、此示例仅包含软件说明和二进制文件。 不包括汇编源代码。  

    David   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 如何获取 软件和二进制文件的这些描述? TIDA-00178似乎无法购买。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    遗憾的是、此 TI 设计中显示的电路板不可购买、而且此设计的源代码也不可用。 TI 设计文档仅 包含软件的文本说明和二进制可执行文件、但不包含源代码。  此 TI 设计包含用于 电路板创建 的原理图、物料清单、PCB 和装配图。

    目前、我们没有 Sitara EVM 或 PRU-ICSS -工业软件中提供正弦/余弦编码器接口的日期。

    David