This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:CTT divider _L3INSTR_TS_GCLK 设置

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/605503/am5728-ctt-divider_l3instr_ts_gclk-setting

器件型号:AM5728

大家好、TI 专家、

 

我们的客户向我们发送 了有关 CTT (CLOCKTREETOOL-Sitara)的问题、如下所示;

CTT-Sitara_v1.0.0.1: http://www.ti.com/tool/clocktreetool

 

他们希望使用设置"CM_L3INSTR_CTRL_MODULE_BANDGAP_CLKCTRL.CLKSEL"

CTT 工具控制器视图上的 divider _L3INSTR_TS_GCLK 窗口。

(请参阅 attatched pdf)

 

他们发现"分频 因子"设置不同于 TRM (SPRUHZ6I)

"表3-1002。 CM_L3INSTR_CTRL_MODULE_BANDGAP_CLKCTRL"。

 

 

CKSEL   TRM           CTT-Tool (Divider_L3INSTR_TS_GCLK 窗口)

 0x0        除以8        除以因子8         

 0x1        除以16      除以因子32

 0x2        除以32      除以因子16

 0x3        保留             --

 

问题:

  哪一项是正确的? TRM? 或 CTT-ToolTM。

 

 此致、

e2e.ti.com/.../CTT.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    AM57x 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matusan、

    这似乎是 CTT 的错误。 在这种情况下、TRM 应该是正确的。

    我将向团队澄清这个问题。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的快速回复。
    非常感谢您的帮助。

    此致