This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EVM5777:在 VISION SDK 中使用 VLIB

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/590121/tda2evm5777-using-vlib-in-vision-sdk

器件型号:TDA2EVM5777

您好!

是否有任何有关如何在 VISION SDK 中使用 VLIB API 的文档?

VISION SDK 中是否有任何直接使用 VLIB API 的示例用例?

您的建议将会有所帮助。

谢谢、

Suganthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Suganthi、

    请办理登机手续:
    \ti_componers\Algorithms_codecs\VLIB_c66x_3_3_0_3\docs
    \ti_componels\Algorithms_codecs\VLIB_c66x_3_3_0_3\examples

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    谢谢。
    我使用 CCS 构建 HoughLinesDemo、输出文件将被创建。
    当我尝试使用调试器将 outfile 启动到 TDA2xx 板中的 DSP1内核时、加载失败。
    请建议。

    谢谢、
    Suganthi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Suganthi、

    我已将问题转交给 VLIB 专家进行评论。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好专家、

    我能够构建 VLIB 中给出的示例。
    当我尝试将其加载到 tda2xx 内核的 c66x 内核中时、加载失败。

    查询1:
    示例中提供了一个链接器脚本、其中提到了 DRAM、堆栈和堆大小。 我觉得需要在链接器脚本中进行更改。
    您能否提供有关更改链接器脚本以便在实际硬件上执行的详细信息?

    查询2:
    如何在 PC 环境中模拟相同的示例 Hough 程序?

    您的建议将对我们有所帮助。

    谢谢、
    Suganthi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查询1:

    在以下文件夹 VLIB_c66x_3_0_3\packages/ti\VLIB\src\c66\lnk.cmd 中的芯片上使用了一个链接器命令文件。  我不确定它是否会立即工作、因为我没有使用 Hough 示例(它与库中的每个 VLIB 内核示例一起使用)尝试过它。  我现在无法尝试、因为我在接下来的几周内离开了我的板、但这可能是一个很好的起点。

    查询2:

    VLIB 封装仅具有 DSP 库、没有可用的 PC 库、因此无法在 PC 上进行仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Suganthi、

    您可以为 PC 构建任何固有的 DSP 代码、请从以下链接获取帮助。
    processors.wiki.ti.com/.../Run_Intrinsics_Code_Anywhere

    您还可以在文件夹\ti_compones\Algorithms_codec 中找到 DSP 算法(例如通道检测)。 也可以使用命令"gmake target_platform=pc"为 PC 构建这些算法。 其中一些算法将使用 VLIB API。

    此致
    Deepak Poddar