This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TDA3:RVP 板中的哪个 UART 用于对数?

Guru**** 2586515 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/605548/rtos-tda3-which-uart-in-rvp-board-is-used-for-log

器件型号:TDA3

工具/软件:TI-RTOS

您好!

 RVP 板中的哪个 UART 用于将(USB)记录到 PC?

 UART2还是 UART3?

此致、
肯什

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenshow、

    UART 3。

    此致、

    Piyali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Piyali、

    感谢您的快速回复。

    此致、
    肯什