This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TDA3:如何更改 HDMI 输出的 fps 速率

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/605233/rtos-tda3-how-to-change-fps-rate-of-the-hdmi-output

器件型号:TDA3

工具/软件:TI-RTOS

您好!

 请告诉我如何在 TDA3x RVP 板上将 HDMI 输出的帧速率从1080p 60fps 更改为1080p 30fps。 我应该修改哪个.c 文件?  

 我将 Vision SDK 2.12.-02 用于 Windows。

此致、
肯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kenshow、

    我已将您的问题转交给 VisonSDK 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试将 chain_common.c 文件中的像素时钟减少到一半吗?

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brijesh

    我将检查文件 chains_common.c

    此致、
    肯什