This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/OMAP3530:DMA 外部请求和 GPMC

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/605054/linux-omap3530-dma-external-request-and-gpmc

器件型号:OMAP3530

工具/软件:Linux

您好 TI:

我的项目是使用 DMA 通过 GPMC 接口传输 FPGA 数据。

外部器件如何使用外部 DMA 请求引脚通过 GPMC 接口启动逻辑通道传输?

我应该如何配置寄存器以及什么寄存器?

此致!

祝你度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户4935125:

    有关 DMA 请求线路配置的说明、请参阅 OMAP35x 技术参考手册第9.2.2节 SDMA 请求方案、网址为:
    www.ti.com/.../spruf98y.pdf
    对于 GPMC 接口请求、应使用 S_DMA_3 DMA 请求行、如表9-3中所述。 SDMA 请求映射。
    有关 DMA 配置的其他详细信息、也可以参阅第9.5节 SDMA 基本编程模型。

    BR
    Tsvetolin Shulev