请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRA746 客户想知道设置 SYSBOOT15=1 (SR 2.0)是否会在 PORZ=0期间禁用所有 MMC2相关下拉电阻、或者仅在 PORZ 复位释放后禁用。 如果在有源上电复位期间这些信号上的 J6下拉电阻仍然可以启用、他担心在 eMMC 器件上获得未定义的输入电压。 是否有人可以澄清 SYSBOOT15=1是否在所有电源电压有效时立即禁用下拉电阻器、或者确实在 PORZ 发布后禁用下拉电阻器?
此致、
曼弗雷德