This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/processor-SDK-AM335X:编译后将 CRC 添加到 Sitara 处理器的 bin 文件中

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/595620/starterware-processor-sdk-am335x-adding-crc-to-bin-file-in-sitara-processor-after-build

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Starterware

你(们)好

我想将 CRC32添加到 我要从闪存加载到 Sitara 处理器的文件中。 我需要验证 引导加载过程。  

我在 Code Composer 论坛上看到有一个名为 binpack 的实用程序、可用于将 CRC 放入 bin 文件中。  但是、我在 AM335X 的 CCS6封装中找不到该实用程序。  是否有其他与 binpack 类似的应用程序可用于将 CRC 添加到 bin 文件?

如果 binpack 不适用于 AM335X、我可以使用什么将 CRC 添加到 bin 文件中?  是否有添加 CRC 的应用手册?

谢谢

Robbie