This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3517:I/O 钳位电流

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/591714/am3517-i-o-clamp-current

器件型号:AM3517

你(们)好。

AM3517数据表的表5-1 (工作结温范围内的绝对最大额定值)指出、输入或输出的钳位电流必须低于+/- 20mA。

那么、只要插入一个将电流限制为15mA 的串联电阻器、我们就可以从逻辑电平为5V 的外部逻辑器件驱动 AM3517 3.3V 输入吗?

是否允许使用多个输入执行此操作?

如果是、限制是多少? 如果我们将20mA 驱动至 AM3517的50个输入、则总电流为1A。 我很难想象这是允许的!

此致

Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    检查 Vpad 参数。 器件输入绝不能由超过指定值的外部电压驱动。