This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6745:TMS320C6745

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6745

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/595538/ccs-tms320c6745-tms320c6745

器件型号:TMS320C6745

工具/软件:Code Composer Studio

您好,
           TMS320C6745中断表分配的地址(引导加载后的 ISTP)。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请观看以下讨论:
    e2e.ti.com/.../173625

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, 您参考 e2e.ti.com/.../173625  不 受帮助。  一般 情况下,我 写 一 个 IVT 作为  代码段,就像这样  

      .sect "ivt"
       ;.align 1024

    复位:B entry_Point      ;重置[000h]
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NMI:B NRP         ;NMI [020h]
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    被保留0:b IRP        ;[040h] 4b/6c.
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    被保留1:b IRP        ;[060h]
    NOP

    .  然后按  要求直到200h。  

    我 需要 一 个用于   在存储器中设置对齐  的实际地址、通过 MEMORY / SECTIONS 指令在链接器命令文件中设置。