This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:DS90UH913/14的 TI SDK 支持

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/600805/linux-ti-sdk-support-for-ds90uh913-14

工具/软件:Linux

您好!

 在 SDK VIP 驱动程序页面的末尾,该 SDK 支持芯片 FPDlink3:

"SDK 支持 DS90UH913和 DS90UH914 FPDlink3串行器和解串器芯片。"

我在 Linux 上找不到任何驱动程序来处理这些芯片。 我正在尝试构建 I2C 摄像头驱动程序来控制传感器、但需要固化才能设置 FPDlink3串行器和解串器。

谢谢、此致、

François μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 François、

    我认为您应该能够使用 drivers/video/SerDes/fpd3_SerDes.c 来实现这些功能

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助、

    此致、

    François μ A