This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:如何在电池电量低时在 Linux 中自动关闭系统

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/590089/linux-how-to-do-automatic-shut-down-of-system-in-linux-when-battery-power-gets-low

工具/软件:Linux

如何在 Linux 中在 AM335x 电池电量低时自动关闭系统? 这将在用户空间或内核空间中完成?

如何设置/配置系统应自动关断的电池电量。

 这是在 TI SDK 中处理的吗? 如果是、我在哪里可以找到相同的代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vinay:

    TI SDK 具有 Linux 电源类、可将电池、UPS、交流或直流电源属性表示为用户空间。 您可以在./linux.../Documentation/power/power_supply_class.txt 文件中找到有关 Linux 电源类的详细文档。 您编写的用户空间应用程序或内核模块应尝试以百分比或电压读取容量、并在所需的电池电平上执行"关断"命令。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 如果有任何示例代码或模块、请分享。 这会很有帮助。

    此致、
    Vinay。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 目前正在使用 Beagle Bone Black 修订版 C。因此、请共享 Beagle Bone Black 修订版 C 的示例代码或模块
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vinay、

    我不能建议您完成决策、但我将在以下位置给出 Linux 模块的示例:
    www.tldp.org/.../lkmpg.html
    您应该在其中读取电池电量或容量并休眠一段时间。 如果电池电压低于某个级别,则应致电“SYSTEM (“SHUTDOWN”);”。

    BR
    Tsvetolin Shulev