This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:通过 TI-J6EVM5777引导 Uubundu14.04

Guru**** 2581585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/603345/linux-booting-ubuntu14-04-over-ti-j6evm5777

工具/软件:Linux

您好!

有人能不能帮助我获得 Ubundu14.04的图像。 我的意思是、我将从哪里获得执行该操作的程序。 请提供一些链接。

谢谢、

Alkesh Shah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不确定我是否完全理解您的问题。
    您要搜索什么?
    如何在 PC 或其他设备上安装 Ubuntu 14.04?

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我想在 TI-J6板上引导 Ubuntu 14.04。您能为我提供帮助吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在此处查看:
    www.ti.com/.../processor-sdk-dra7x
    这些是 TI 为 dra7x 提供的版本。

    BR
    玛格丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    之前、我们在同一电路板上引导 Android6。 现在、由于要求发生了一些变化、我们将通过它启动 Linux。 但由于这一原因,我们面临一些问题。 由于 Android 已存在于电路板的内部存储器中、并且我们正在尝试通过 SD 卡引导 Linux、但它没有响应。 请向我建议完全删除 Android 的方法。

    谢谢、

    Alkesh Shah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我建议您在本论坛中发布此问题:
    e2e.ti.com/.../1020

    BR
    玛格丽塔