This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:Dose Anyone check my GEL 文件 for DDR3 ECC Error Verification for C6678?

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/590958/tms320c6678-dose-anyone-check-my-gel-file-for-ddr3-ecc-error-verification-for-c6678

器件型号:TMS320C6678

您好、香榭丽舍

我为计划使用 DDR3 ECC 的客户之一制作了用于 c6678 DDR3 ECC 错误验证的 GEL 脚本。
我附加了该文件。  那么、有人检查脚本是否可以验证 ECC 错误?

e2e.ti.com/.../c6678_5F00_ecc_5F00_test_5F00_draft.gel

此致、
J-Breeze

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知软件团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TI 6678 EVM 具有512MB DDR、电路板上没有 ECC RAM 芯片、因此没有可用的 ECC 测试参考代码或 GEL 文件。 您是否将定制板与 ECC 芯片配合使用? 我正在寻找 ECC 测试例程、并将为您提供更新。

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    非常感谢您的及时回复。

    此致、
    J-Breeze

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我查看了您的 GEL 文件:

    1、DDR3_setup_ECC ():非 ECC 器件设置我假设您遵循了我们的 TI C6678 EVM GEL 文件。 如果您使用了不同的 DDR3芯片、则需要重新计算芯片的时序信息。

    2.如何启用 ECC? 您是通过 Enable_ECC_1 ()实现的。 这通过启用一个区域看起来很正确

    3.在何处启用 ECC? 您在开始线性调平之前完成了该操作、它看起来是正确的。

    4.如何配置 ECC 范围,您在 SET_ECC_Address_Range_1 ()中执行了此操作,看起来正常

    5.如何测试它? BB_REG_FIELD_WRITE (DDR3EMIF_IRQ_STATUS_SYS、31、0、0x00000018);//清除=>此清除 R/W 中断看起来正常。 然后、非64位对齐写入应生成一个写入中断。

    总体而言、代码看起来正常。 您还可以通过以下电子邮件查看此 E2E: e2e.ti.com/.../280814

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的支持、我想再问一件事。
    您能给我一些关于如何验证读取 ECC 错误的建议吗?

    此致、
    J-Breeze