This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:将 C 代码从 BBB 迁移到 AM572x

Guru**** 2586895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/600430/linux-am5728-migrating-c-code-from-bbb-to-am572x

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

大家好、

我有一个用于 UART 传输和接收的代码、它与 BeagleBone Black (BBB)搭配使用时非常出色。

现在、我尝试对 AM572x EVM 使用相同的代码。

对于 AM572x EVM、我修改了.dts 文件 am57xx-evm.dts、修改的部分如下所示。

&dra7_PMX_CORE{
pinctrl-names ="default";
pinctrl-0 =<&board_pines>;

Board_pins:pinmux_board_pins{
pinctrl-single、pins =<
0x2E0 0x020E
0x2D8 0x020E
0x74 0x020E
0x88 0x020E

0xc4 0x060E
0xCC 0x060E
0xD8 0x060E
>;
};

uart1_pins:pinmux_uart1_pins{
pinctrl-single、pins =<
0x3E0 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0)              /* UART1 RXD *
0x3E4 (PIN_OUTPUT_PULLUGDOWN | MUX_MODE0)  /* UART1 TXD *
>;
};

};

uart1{(&U)
status="oke";
pinctrl-names ="default";
pinctrl-0 =<uart1_PINs>;
};

我使用的代码也是从开始的

SER_FD =开路("/dev/ttyS1、O_RDWR | O_NOCTTY);

  if (ser_fd =-1)

  {

   printf ("\n 错误! 打开 ttyS1\n");

  }

  其他

  {

   printf ("\n ttyS1已成功打开\n");

  }

  tcgetattr (ser_fd、&ser_settings);

  cfsetispeed (&ser_settings、B9600);

  cfsetospeed (&ser_settings、B9600);

在这里、文件/dev/ttyS1已成功打开。

但传输或接收不会发生。

A 我找不到什么? 或者有什么问题吗?

是否有适用于同一器件的工作示例代码?

感谢你的帮助。

谢谢、此致、

Sajeevan.K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sajeevan、

    您使用哪款 AM335x PSDK 进行 BBB UART 编程? 您在哪个 UART 实例(UART0至 UART5)上处理 AM335x BBB? 您是否还在 AM335x BBB UART 程序中使用 IRQ 或/和 DMA?

    您使用哪款 AM572x PSDK 进行 AM572x EVM UART 编程? 我看到您在这里使用的是第一个 UART (UART1)、从10个可用的 UART (UART1至 UART10)。

    在 AM572x EVM 上、当 Linux 启动时、检查您是否使用了正确的 pinmux、使用 omapconf 工具或 devmem2工具在用户空间中进行检查。

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavel Botev、

    我没有为 BBB 使用任何特定的 PSDK。 使用通用 Linux 用户空间软件、该软件仅通过 Google 获取。

    另外、Derek Molloy 的"探索 BeagleBone "也用作指南。

    在 BBB 中、我使用的是 UART1和 UART4。 两个都工作正常。

    在 BBB 中、通过 sysfs 访问器件。

    对于我的应用、未使用 IRQ 或 DMA。

    在 AM572x 中、我尝试使 UART1正常工作。

    mapconf 工具或 devmem2工具对我来说是新工具。 我需要了解它并使用这些工具检查 AM572x EVM。

    我会在两三天内对其进行测试并向您提供反馈。

    谢谢、此致、

    Sajeevan.K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sajeevan、

    请参阅以下有关 omapconf 工具用法的指针。

    github.com/.../wiki

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavel、

    实际上、我们的资源正忙于其他工作。

    和 AM572x、用于我们的其中一款产品。 我们必须 在一段时间后才能做到这一点。

     完成目前的任务后,我们将在一段时间后再次回到这项工作。

    我们届时将根据您的建议进行详细的测试。

    如果问题仍未解决、我们将通过同一个主题与您联系。

    感谢您的支持。

    谢谢、此致、

    Sajeevan.K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sajeevan、

    是的、当出现有关此问题的新问题时、您可以使用此主题。

    此致、
    帕维尔