This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3:有关 EVE 交通标志识别演示的信息

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/591049/tda3-information-about-eve-traffic-sign-recognition-demo

器件型号:TDA3

尊敬的所有人:

基于 TI Vision Acceleration Pac - processors.wiki.ti.com/.../EVE 中所述的信息

我发现 TI 提供了交通标志识别演示算法:

在 AV-BIOS-SDK/AV-SDK 中、有一个用于 ARP32的交通标志识别演示(TSR); e2e.ti.com/.../875667.aspx

但是、没有指向此演示的链接或引用。  

是否可以共享 TSR 演示可供下载的链接?

提前感谢!

此致、

Yanko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yanko、

    我已将您的问题转交给 EVE 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Yordan:

    我对 TSR 演示的问题是否有任何更新?

    提前感谢!

    此致、
    Yanko
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yanko、

    您可以在 VISION SDK 版本中找到 TSR 演示。 您是否有权访问 VISION SDK 版本? 如果没有、我建议联系您所在地区的 TI FAE、并与 TI 签订 NDA、以获取该 SDK 的相关信息。

    vision_sdk\examples\tda2xx\src\usecases\vIP_single_cam_object_detection2.

    谢谢、
    此致、
    Pramod