This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 延时去花边

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/605065/deinterlace-for-delay

您好!

当 我使用 ISS 模块捕获 PAL 视频,视频 的锯齿 非常糟糕。所以 我 使用 hdvpss 的 dei 模块((..\ti_tools\hdvpss_01_00_01_37\packages/ti\dei\examples\common\VPS\M2M2mDeiScale\)。视频变得更好。但模块会将一帧延迟40ms。 我们通过 elcard 分析视频流。 我们发现   DEI 视频的帧0和帧1是相同的(DEI.264)。 那么,你能告诉我这是合法的还是非法的吗?  以及?的原因

我的 DEI 模块参数如下:

/*使用选定选项启动应用程序对象*/
appObj =&M2mDeiObjs;
appObj->mode = DEI_DRIVER_MODE;
appObj->numCh = DEI_NUM_CHANNELS;
appObj->inMemType = DEI_IN_MEM_TYPE;
appObj->outMemTypeVip = DEI_VIP_OUT_MEM_TYPE;
appObj->numInBuffers = DEI_NUM_IN_BUFFERS;
appObj->numOutBuffers = DEI_NUM_IN_BUFFERS;
appObj->inWidth = vcap_params.width;//dee_in_width;
appObj->inHeight = vcap_params.height / 2;//dee_in_height;
appObj->inDataFmt = DEI_IN_FMT;
appObj->outWidthDei = DEI_OUT0_width;
appObj->outHeightDei = DEI_OUT0_HEIGHT;
appObj->outWidthVip = vcap_params.width;
appObj->outHeightVip = vcap_params.height;
appObj->outDataFmtVip = DEI_OUT1_FMT;
appObj->drnEnable = false;
appObj->comprEnable = false;
appObj->drvInst = VPS_M2M_INST_MAIN_DEI_SC3_VIP0;

e2e.ti.com/.../video_5F00_stream.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您在这里使用的软件版本是什么?

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    IPNC SDK3.5
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将通知 IPNC 团队寻求帮助。

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    DEI 操作要求驾驶员可以使用之前的字段。 这可能是40ms 延迟的原因、只有在我们向驱动程序提交第三个字段后、您才能获得第一个输出帧。
    关于配置、您需要启用正确的插值模式、如果未启用此模式、则不会执行正确的 DEI。

    此致、
    Brijesh