This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:AM572x EVM 启动失败:ALG:skcipher:块测试1在 ECG-AES-OMAP 的第0页加密失败

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/591676/linux-am5728-am572x-evm-boot-failed-alg-skcipher-chunk-test-1-failed-on-encryption-at-page-0-for-ecb-aes-omap

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

您好!

我正在测试 AM572x EVM 上使用 Linux OS (使用 SD 卡)启动 AM572x。

我每100次启动失败一次。 此时、我看到错误消息。

       [18.454801]  ALG:skcipher:TUNK test 2 failed on encryption at page 0 for CBC-AES-OMAP

我找到了类似的 E2E 主题、用于显示此错误消息。

https://e2e.ti.com/support/arm/automotive_processors/f/1020/t/542020

但我找不到 "GIC CPU mask not found - kernel will faile to boot"消息。 请参阅已缓存的日志文件。

e2e.ti.com/.../3107.boot_5F00_fail.txt

我的启动失败是否与此 E2E 主题相同?

请告诉我。

此致、

Michi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michi、

    上述引导打印失败
    "ALG:skcipher:Tunk test 2 failed on encryption at page 0 for CBC-AES-OMAP"(ALG:skcipher:在 CBC-AES-OMAP 的第0页上加密失败)
    可能是由某种电磁混乱或噪声引起的存储器损坏造成的。
    我建议您添加调试消息、不仅转储第一个字符串、而且转储两个比较字符串。 这可以通过在以下内容之后添加"./linux../crypto/testmgr.c 文件来实现:


    PR_ERR("ALG: skcipuls%s:块测试%d 在%s 的第%u 页上失败,用于%s\n","
    d、j、e、k、algo);
    hexdump (q、template[i]。tap [k]);


    第二个字符串的打印:

    hexdump (template[i].result + temp、template[i].tap [k]);


    您可以在此内核源代码修改后共享引导日志。

    BR
    Tsvetolin Shulev