This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:AM335x/DRA61x:libEGL 警告;DRI3:屏幕似乎不支持 DRI3;DRI2:无法验证

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/594798/linux-am335x-dra61x-libegl-warning-dri3-screen-seems-not-dri3-capable-dri2-failed-to-authenticate

主题中讨论的其他器件:AM3358

工具/软件:Linux

大家好、

我们在使用 DRA618/AM3358 BeagleBone Black 开发板时遇到问题,并且在重建参考代码时遇到问题。

以下是我们得到的结果:

libEGL 警告:DRI3:屏幕似乎不支持 DRI3

libEGL 警告:DRI2:验证失败

 

即使启动示例代码 :

/xgles2test1.

---------- 已启动-------

'eglInitialize'返回 EGL 错误'EGL_BAD_DISPLAY'(0x3008)

 

或:  

/pvr2d_test

未找到 PowerVR 设备

我们遵循的过程主要是中的过程  

https://eewiki.net/display/linuxonarm/BeagleBone+Black 和 goo.gL/0Gh5k6

这意味着重建 内核4.4.6.67-bone17并使用  "GFX_5.01.01.02.tar.gz" on the debian8.0 最初在 BBB 上提供的分区进行安装。

之后、这些示例从 /opt/gfxinstall 和/opt/gfxlibraries.安装

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Phil、

    您所使用的内核似乎不是 TI 的官方发布版本。 您是否在上一个 Processor SDK 版本中检查了该问题:
    www.ti.com/.../processor-sdk-am335x

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、使用最新的 proc SDK、HDMI 显示甚至不会出现。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 PhilM5、

    您的电路板是 BeagleBone Black 吗? 如果是、您必须进行 这些 更改才能启动 HDMI。

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kemal、

    您能否确认 X11 + EGL 在 AM3358上完全正常运行?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、支持 Wayland 而不是 X