工具/软件:Linux
您好!
最新的处理器 SDK 随 Linux 4.4.4.41一起提供。 我 想使用 Linux 4.11。 如何在 Yocto 项目中实现这一点?
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Linux
您好!
最新的处理器 SDK 随 Linux 4.4.4.41一起提供。 我 想使用 Linux 4.11。 如何在 Yocto 项目中实现这一点?
此致
您好、Mathieu、
尝试以下操作:
CD /sources/meta-processor-sdk/recipes-kernel/linux
CP linux-processor-sdk-4.4 linux-processor-sdk-4.11
cp linux-processor-sdk_4.4.4.bb linux-processor-sdk_4.11.bb
mv linux-processor-sdk_4.4.bb linux-processor-sdk_4.4.bb.bak
mv linux-processor-sdk-rt_4.4.bb linux-processor-sdk-rt_4.4.bb.bak
在 linux-processor-sdk_4.11.bb 中更改这些行。
FILESEXTRAPATHS_PREPEND:="${THISDIR}/${PN}-4.4:"
更改为
FILESEXTRAPATHS_PREPEND:="${THISDIR}/${PN}-4.11:"
和
分支="PROCESSOR-SDK-LINUX-03.02.00"
SRCREV ="adde2ca9f86797071f6e7b2b9e779fa5e4a8f3cd"
PV ="4.4.3.32+git ${SRCPV}"
更改为
分支="Linux-master"
SRCREV ="a351e9b9fc24e982ec2f0e76379a49826036da12"
PV ="4.11+git ${SRCPV}"
和
kernel_GIT_URI ="git://git.ti.com/processor-sdk/processor-sdk-linux.git
更改为
kernel_GIT_URI ="git://git.ti.com/ti-linux-kernel/ti-linux-kernel.git
然后是 bitbake。
此致、
Kemal
谢谢、执行 machine=am57xx-EVM bitbake linux-processor-sdk -c cleanall 后、我收到错误:
不提供"Linux-processor-sdk"
跳过了 Linux-processor-SDK:preffered_provider_virtual/kernel 设置为 linux-ti-staging、而不是 linux-processor-sdk
添加 preffered_provider_virtual/kernel ="linux-processor-sdk"没有帮助。