This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVMK2H:ECMK2H SOC 电源故障

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/601215/evmk2h-ecmk2h-soc-power-failure

器件型号:EVMK2H

你(们)好

遵循入门指南后、该模块报告 SoC 电源故障。 BMC 版本为1.0.2.6。  有人能帮我解决这个问题吗?

Larry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Larry、

    您正在遇到 EVM 制造商报告的已知问题。 这要求用户根据电路板制造商共享的固件二进制文件执行电源管理固件更新。

    EVM 已知问题:
    wfcache.advantech.com/.../EVMK2HX_Rev4_0_Known_Issues.pdf (请参阅第8.2节)

    此处提供了更新的电源管理二进制文件:
    wfcache.advantech.com/.../UCD_Configuration_Standard_Release.zip

    电源管理更新工具:
    www2.advantech.com/.../EVMK2HX_sd.aspx

    希望这对您有所帮助

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rahul、

    针对4.0版本 EVM 的已知问题的第一个链接 Adavntech 声明如下:

    为了消除这个 VDD33电源、已经创建了一个经修订的 UCD 配置
    不稳定性。 数字控制环路补偿已更改为将 Fz1置于一半
    双极点频率和双极点频率下的 Fz2。 那么增益是
    以将带宽限制为开关频率的5%。 这款全新的 UCD9244
    XML 文件配置名为 UCD9244_52_A05.XML。 它可以直接加载到中
    使用 TI 工具 Fusion Digital Power Designer 将 UCD9244连接到 UCD9244控制器。 脚本是
    还可使用 BMC 通过串行端口执行字段更新。 这种情况
    脚本文件名为 UCD9244_52_A05.txt。 这些文件可在本网站上找到。
    请按照中的说明进行操作
    processors.wiki.ti.com/.../EVMK2H_Hardware_Setup
    anagement_Field_Update)执行此字段更新。

    以下主题未讨论此板的修订版4版本。

    似乎要求我解决不应该看到的问题。 我能否获得 RMA 和发货帐户信息以退回此主板? 我想将其交换为一个已知的工作板。

    Larry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Larry、

    我们知道这会给您带来困难。  遗憾的是、此问题的 RMA 更换不是解决方案。  它将导致更多的麻烦和延迟、从而只加载新的配置文件。  请确保同时使用最新的配置文件和更新的 bmc_tool.py 工具。  下面的 E2E 链接是一个用户能够使 其平台按预期工作的示例。

    关于 EVMK2H 复位问题- Keystone 多核论坛(C66、66A、AM5、TCI)- C6000多核 DSP -……

    e2e.ti.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom、

    我尝试了这种方法、python 脚本失败了。 BMC 版本是最新版本、我按照 TI 说明获取 BMC 工具以更新 UDC。 连接是故障。

    让我解释一下我的角色。 我是 Asset InterTech 的高级产品经理、我直接向 CEO 汇报。 我的工作是确定基于 ARM 的硬件、我们可以为这些硬件提供支持、并在博客上介绍我们的客户和其他任何关心倾听的人的体验。

    我们在2013年购买了 Keystone II、无法使其正常工作。 我决定再给它一次机会,然后购买这个。 您所配送的商品不起作用、您希望您的买家解决您的问题。

    如果对 python 脚本失败有一个非常简单的答案、我将再试一次。 如果不是、则您可以选择 RMA 或退款。 我的办公桌上还有5个需要注意的目标、这需要花费太长时间才能解决。


    Larry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Larry、

    我们已更新说明、并确保它们指向 EVM 制造商网页上的正确文件版本。  (EVM 制造商的网页上提供了用于旧版本 EVM 的选项卡、其他选项卡中包含过时文件。)  这些信息均链接自:

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/EVMK2H_Hardware_Setup#UCD_Power_Management_Modules_In-Field_Update

    将 bmc_tool.py 脚本的正确版本 与最新版本的 UCD 配置文件配合使用将产生功能型 K2H EVM。

    Tom