请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM4372 大家好、
我对 EDMA3有2个问题。
Q1)
我想以高精度时间间隔触发 EDMA。
例如、如果我要在60us 的周期内使用内部 DMTIGER 触发 EDMA 并启动 DMA 传输、
DMA 传输开始需要多长时间?(60usec +时钟周期时间?)
我是否应该只考虑 DMTIMER 时钟源的偏差?
还是从 DMTIMER 触发到 DMA 传输开始有延迟?
如果有延迟时间、我想知道时间。
Q2)
如果我将 DMTIMER 设置为 E0 (事件编号)、我是否可以在60微秒时实现上述触发?
由于 E 0是高优先级、我认为 E0将被发送到事件队列
如果触发事件同时进入、
但是、如果 E0事件在进入 E1事件后立即进入、E0是否会继续等待?
我想构建一个始终以60us 周期触发 DMA 的系统。
此致、
Sasaki