This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM57X:IPC 示例构建错误

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: MATHLIB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/604549/linux-processor-sdk-am57x-ipc-example-build-error

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM57X
主题中讨论的其他器件:MATHLIBOMAPL138

工具/软件:Linux

大家好、

编译 IPC 示例时出现以下断句错误(IPC_3_44_01_01/examples/DRA7XX_Linux_elF/ex02_MessageQ)

root@f-Ubuntu:/opt/ti/ipc_3_44_01_01/examples/DRA7XX_linux_elf/ex02_messageq、创建所有
编号
#正在制作 dsp1...
使-C dsp1 PROCLIST="dsp1 dsp2 ipu1 ipu2 host"
make[1]:输入目录'/opt/ti/ipc_3_44_01_01/examples/DRA7XX_linux_elf/ex02_messageq/dsp1
make profile=debug PROCLIST="dsp1 dsp2 ipu1 ipu2 host" server_dsp1.x
make[2]:输入目录'/opt/ti/ipc_3_44_01_01/examples/DRA7XX_linux_elf/ex02_messageq/dsp1
编号
#正在生成 bin/debug/configuro/.config ...
/opt/ti/xdctools_3_32_02_25_core/xs --xdcpath="/opt/ti/bios_6_46_04_53/packages;/opt/ti/ipc_3_44_01_01/packages;/opt/ti/xdctools_3_32_02_25_core/packages \"
           xdc.tools.configuro -o bin/debug/configuro \
           t ti.targets.elf.c66 \
           -c /opt/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.1.3 \
           -p ti.platforms.evmDRA7XX:dsp1 \
           -b ./shared/config.bld -r debug \
           Dsp1.cfg
分段故障(转储内核)
Makefile:77:目标'bin/debug/configuro/.config'的配方失败
maked[2]:***[bin/debug/configuro/.config]错误139
make[2]:离开目录'/opt/ti/ipc_3_44_01_01/examples/DRA7XX_linux_elf/ex02_messageq/dsp1
Makefile:58:目标'debug'的配方失败
maked[1]:***[调试]错误2.
make[1]:离开目录'/opt/ti/ipc_3_44_01_01/examples/DRA7XX_linux_elf/ex02_messageq/dsp1
Makefile:49:目标'SP1'的配方失败
make:***[dsp1]错误2.

问题可能出在哪?

下面是 products.mak 定义:

软件仓库=/op

平台= DRA7xx

toolchain_longname = arm-linux-gnueabihf
toolchain_install_DIR =$(depot)/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.03.00.04/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr
toolchain_prefix =$(toolchain_install_DIR)/bin/$(toolchain_longname)-

kernel_install_DIR =/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.03.00.04/board-support/linux-4.4.41 +gitAUTOINC+f9f6f0db2d-gf9f6f0db2d/

XDC_INSTALL_DIR =$(depot)/ti/xdctools_3_32_02_25_core
BIOS_install_DIR =$(depot)/ti/bios_6_46_04_53

TI.targets.elf.c66 =/opt/ti/ti-cgt-c6000_8.1.3

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ferhat、

    请参阅 processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_IPC_Quick_Start_Guide 上的 IPC 快速入门指南

    雷克斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rex:

    感谢您的链接。 我将在其中完成并成功重建 ARM 二进制文件。 但是、在构建 DSP 二进制文件时、我遇到以下错误:

    root@Ubuntu:/opt/ti/processor_sdk_rtos_am57xx_3_03_00_04使 IPC_BIOS
    将-C /opt/ti/ipc_3_44_01_01 -f IPC-BIOS.mak 全部\
    platform=DRA7XX \
    XDC_INSTALL_DIR="/opt/ti/xdctools_3_32_01_22_core \
    BIOS_install_DIR="/opt/ti/bios_6_46_04_53 \
    gnu.targets.arm.A15="/opt/ti/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3 gnu.targets.arm.A15F="/opt/ti/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3 ti.targets.elf.c66="/opt/ti/ti-cgt-c6000_8.1.3 ti.targets.arm.elf.m4="/opt/ti/ti-cgt-arm_16.9.1.LTS ti.targets.arm.elf.M4f="/opt/ti/ti-cgt-arm_16.9.1.LTS
    make[1]:输入目录'/opt/ti/ipc_3_44_01_01
    正在构建 IPC 软件包...
    全部:Prş 危险2209:10:28+032017...
    =========== .interfaces [./packages/ti/grcm /]===
    正在制作 package.mak (由于 package.bld)...
    分段故障(转储内核)
    正在制作 package.mak (由于 package.bld)...
    分段故障(转储内核)
    gmake[1]:`没有规则使目标`package.mak '成为.interfaces'所需的目标。 停下。
    gmake:***[packages/ti/grcm/、.interfaces]错误2.
    IPC-BIOS.mak:138:目标"全部"的配方失败
    maked[1]:***[全部]错误2.
    make[1]:离开目录'/opt/ti/ipc_3_44_01_01
    Makefile:115:目标'IPC_BIOS'的配方失败
    make:***[IPC_BIOS]错误2.


    以下是我的环境配置:


    未配置可选参数:CG_XML_bin_install_path
    XDC 版本构建所需
    示例:导出 CG_XML_bin_install_path="~/ti/cg_xml/bin
    未配置可选参数:DOXYGEN_INSTALL_PATH
    XDC 版本构建所需
    示例:导出 DOXYGEN_INSTALL_PATH="~/ti/Doxygen/doxygen/1.5.1-p1/bin
    (二
    环境配置:
    LIMIT_SoC :am571x am572x
    limit_boards :evmAM572x idkAM571x idkAM572x
    pdk_install_path 网址:/opt/ti/pdk_am57xx_1_0_6/packages
    C6X_GEN_INSTALL_PATH 网址:/opt/ti/ti-cgt-c6000_8.1.3
    toolchain_path_a15 网址:/opt/ti/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3
    toolchain_path_A8 网址:/opt/ti/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3
    toolchain_path_a9 网址:/opt/ti/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3
    toolchain_path_M4 网址:/opt/ti/ti-cgt-arm_16.9.1.LTS
    toolchain_path_arm9 网址:/opt/ti/ti-cgt-arm_16.9.1.LTS
    toolchain_path_EVE 网址:/opt/ti/ccsv7/tools/compiler/arp32_1.0.8
    CL_PRU_INSTALL_PATH 网址:/opt/ti/ti-cgt-pru_2.1.4
    FPULIB_PATH 网址:/opt/ti/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3/lib/gcc/arm-none-eabi/4.9.3/fpu
    Cross_tool_PRFX :arm-none-eabi-
    XDC_INSTALL_PATH 网址:/opt/ti/xdctools_3_32_01_22_core
    BIOS_install_path 网址:/opt/ti/bios_6_46_04_53
    IPC_INSTALL_PATH 网址:/opt/ti/ipc_3_44_01_01
    EDMA3LLD_BIOS6_INSTALLDIR:/opt/ti/edma3_lld_2_12_03_27
    NDK_INSTALL_PATH 网址:/opt/ti/ndk_2_25_01_11
    IMGLIB_INSTALL_PATH 网址:/opt/ti/imglib_c66x_3_1_1_0
    DSPLIB_INSTALL_PATH 网址:/opt/ti/dsplib_c66x_3_4_0_0
    MATHLIB_INSTALL_PATH 网址:/opt/ti/mathlib_c66x_3_1_1_0
    UIA_INSTALL_PATH 网址:/opt/ti/uia_2_00_06_52
    IPC_platform:DRA7XX
    IPC_ALT_platform:
    PROC_SDK_INSTALL_PATH 网址:/opt/ti/processor_sdk_rtos_am57xx_3_03_00_04

    已配置处理器 SDK 构建环境
    秘书长的报告


    谢谢、此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯... 在3.2版和3.3版之间发生了变化。 我看到 setupenv.sh 已修改。 我将查看并更新该文档。  我会再来的。

    雷克斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ferhat、

    我修改了 pdksetupenv.sh、以反映 CCS 7.0中相应的 v16.9.0.LTS 和 v8.1.2版本的 ti-CGT-ARM 和 ti-CGT-C6000。 此外、我导出 tools_install_path 以提供编译器文件夹的路径、该文件夹在 pdksetupenv.sh 中从 ProcSDK 3.2更改为 ProcSDK 3.3。 通过这些更改、我能够构建 IPC_BIOS。 请查看我的命令历史记录和下面构建的一部分。 我正在检查版本号为何与 CCSv7中的版本号不同。 我检查了更新、但它没有显示任何需要更新的内容。

    1999导出 SDK_INSTALL_PATH=~/work/ti-processor-sdk-rtos-am57xx-evm-03.03.00.04
    2000导出 tools_install_path=~/ti/ccs7.0.0.00043/ccsv7/tools/compiler
    2001年资料来源:setupenv.sh
    2002创建 IPC_BIOS
    2003年的历史


    $创建 IPC_BIOS
    将-C /home/a0850461local/work/ti-processor-sdk-rtos-am57xx-evm-03.03.00.04/ipc_3_44_01_01 -f IPC-BIOS.mak 全部\
    platform=DRA7XX \
    XDC_INSTALL_DIR="/home/a0850461local/work/ti-processor-sdk-rtos-am57xx-evm-03.03.00.04/xdctools_3_32_01_22_core \
    BIOS_install_DIR="/home/a0850461local/work/ti-processor-sdk-rtos-am57xx-evm-03.03.00.04/bios_6_46_04_53 \
    gnu.targets.arm.A15="/home/a0850461local/ti/ccs7.0.0.00043/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3 gnu.targets.arm.A15F="/home/a0850461local/ti/ccs7.0.0.00043/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3 ti.targets.elf.c66="/home/a0850461local/ti/ccs7.0.0.00043/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.1.2 ti.targets.arm.elf.m4="/home/a0850461local/ti/ccs7.0.0.00043/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.0.LTS ti.targets.arm.elf.M4f="/home/a0850461local/ti/ccs7.0.0.00043/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.0.LTS
    make[1]:输入目录`/home/a0850461local/work/ti-processor-sdk-rtos-am57xx-evm-03.03.00.04/ipc_3_44_01_01
    正在构建 IPC 软件包...
    Making All:Thu Jun 22 14:51:11 EDT 2017 ...
    =========== .interfaces [./packages/ti/grcm /]===
    正在制作 package.mak (由于 package.bld)...
    正在为软件包 ti.grcm 生成接口(因为 package/package.xdc.inc 比 package.XDC 旧)...
    转换 RcmServer
    翻译设置
    =========== .interfaces [./packages/ti/ipc /]===
    正在制作 package.mak (由于 package.bld)...
    正在为软件包 ti.IPC 生成接口(因为 package/package.xdc.inc 比 package.XDC 旧)...
    =========== .interfaces [./packages/ti/ipc/family/omap54xx /]===
    正在制作 package.mak (由于 package.bld)...
    为软件包 ti.ipc.family.omap54xx 生成接口(因为 package/package.xdc.inc 比 package.XDC 旧)...
    =========== .interfaces [./packages/ti/ipc/family/omapl138 /]===
    正在制作 package.mak (由于 package.bld)...
    为软件包 ti.ipc.family.omapl138生成接口(因为 package/package.xdc.inc 比 package.XDC 旧)...
    转换虚拟队列
    =========== .interfaces [./packages/ti/ipc/family/tci6614 /]===
    正在制作 package.mak (由于 package.bld)...
    为软件包 ti.ipc.family.tci6614生成接口(因为 package/package.xdc.inc 比 package.XDC 旧)...
    转换中断
    转换虚拟队列
    翻译通知设置
    =========== .interfaces [./packages/ti/ipc/family/tci6638 /]===
    正在制作 package.mak (由于 package.bld)...
    为软件包 ti.ipc.family.tci6638生成接口(因为 package/package.xdc.inc 比 package.XDC 旧)...
    转换中断
    转换虚拟队列
    转换通知设置
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 Ferhat、

    RTOS SDK 中包含这些工具、因此版本比 CCS 中的版本新。 请注意、通过重新获取 setupenv.sh、无法更新 env 变量。 脚本会检查变量是否存在、并且不会执行导出命令。

    下面是我在 RTOS SDK 中使用工具时所做的工作、构建时没有问题:

    1999导出 SDK_INSTALL_PATH=~/work/ti-processor-sdk-rtos-am57xx-evm-03.03.00.04
    2000导出 tools_install_path=~/work/ti-processor-sdk-rtos-am57xx-evm-03.03.00.04
    2001 vi ./pdk_am57xx_1_0_6/packages/pdksetupenv.sh <=我将版本#改回原来的版本
    2002年拉丁美洲.
    2003年资料来源:setupenv.sh
    2004制作 IPC_BIOS
    2005 vi makefile
    2006制造清洁
    2007制作 IPC_BIOS

    雷克斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rex:

    感谢您的回答。 尽管我删除了 PROCESSOR-SDK-Linux 和 PROCESSOR-SDK-RTOS 并再次安装它们、但问题仍然存在。 是否可以再次共享您的最后一个"setupenv.sh"和"make IPC_BIOS"控制台输出? 我将比较环境配置。

    root@Ubuntu:/opt/ti/processor_sdk_rtos_am57xx_3_03_00_04 export SDK_INSTALL_PATH=/opt/ti
    root@Ubuntu:/opt/ti/processor_sdk_rtos_am57xx_3_03_00_04导出 tools_install_path=/opt/ti
    root@Ubuntu:/opt/ti/processor_sdk_rtos_am57xx_3_03_00_04源./setupenv.sh
    未配置可选参数:CG_XML_bin_install_path
    XDC 版本构建所需
    示例:导出 CG_XML_bin_install_path="~/ti/cg_xml/bin
    未配置可选参数:DOXYGEN_INSTALL_PATH
    XDC 版本构建所需
    示例:导出 DOXYGEN_INSTALL_PATH="~/ti/Doxygen/doxygen/1.5.1-p1/bin
    (二
    环境配置:
       limit_SoC               :am571x am572x
       limit_boards             :evmAM572x idkAM571x idkAM572x
       pdk_install_path         :/opt/ti/pdk_am57xx_1_0_6/packages
       C6X_GEN_INSTALL_PATH     :/opt/ti/ti-cgt-c6000_8.1.3
       toolchain_path_a15       :/opt/ti/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3
       toolchain_path_A8        :/opt/ti/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3
       toolchain_path_A9        :/opt/ti/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3
       toolchain_path_M4        :/opt/ti/ti-cgt-arm_16.9.1.LTS
       toolchain_path_arm9      :/opt/ti/ti-cgt-arm_16.9.1.LTS
       toolchain_path_EVE       :/opt/ti/ccsv7/tools/compiler/arp32_1.0.8
       CL_PRU_INSTALL_PATH      :/opt/ti/ti-cgt-pru_2.1.4
       FPULIB_PATH              :/opt/ti/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3/lib/gcc/arm-none-eabi/4.9.3/fpu
       cross_tool_PRFX          :arm-none-eabi-
       XDC_INSTALL_PATH         :/opt/ti/xdctools_3_32_01_22_core
       BIOS_install_path        :/opt/ti/bios_6_46_04_53
       IPC_INSTALL_PATH         :/opt/ti/ipc_3_44_01_01
       EDMA3LLD_BIOS6_INSTALLDIR:/opt/ti/edma3_lld_2_12_03_27
       NDK_INSTALL_PATH         :/opt/ti/ndk_2_25_01_11
       IMGLIB_INSTALL_PATH      :/opt/ti/imglib_c66x_3_1_1_0
       DSPLIB_INSTALL_PATH      :/opt/ti/dsplib_c66x_3_4_0_0
       MATHLIB_INSTALL_PATH     :/opt/ti/mathlib_c66x_3_1_1_0
       UIA_INSTALL_PATH         :/opt/ti/uia_2_00_06_52
    IPC_platform:DRA7XX
    IPC_ALT_platform:
       PROC_SDK_INSTALL_PATH    :/root/ti/processor_sdk_rtos_am57xx_3_03_00_04

    已配置处理器 SDK 构建环境
    秘书长的报告
    root@Ubuntu:/opt/ti/processor_sdk_rtos_am57xx_3_03_00_04
    root@Ubuntu:/opt/ti/processor_sdk_rtos_am57xx_3_03_00_04
    root@Ubuntu:/opt/ti/processor_sdk_rtos_am57xx_3_03_00_04使 IPC_BIOS
    将-C /opt/ti/ipc_3_44_01_01 -f IPC-BIOS.mak 全部\
     platform=DRA7XX \
     XDC_INSTALL_DIR="/opt/ti/xdctools_3_32_01_22_core \
     BIOS_install_DIR="/opt/ti/bios_6_46_04_53 \
     gnu.targets.arm.A15="/opt/ti/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3 gnu.targets.arm.A15F="/opt/ti/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3 ti.targets.elf.c66="/opt/ti/ti-cgt-c6000_8.1.3 ti.targets.arm.elf.m4="/opt/ti/ti-cgt-arm_16.9.1.LTS ti.targets.arm.elf.M4f="/opt/ti/ti-cgt-arm_16.9.1.LTS
    make[1]:输入目录'/opt/ti/ipc_3_44_01_01
    正在构建 IPC 软件包...
    全部制造:***危险23 10:51:35+03 2017……
    =========== .interfaces [./packages/ti/grcm /]===
    正在制作 package.mak (由于 package.bld)...
    分段故障(转储内核)
    正在制作 package.mak (由于 package.bld)...
    分段故障(转储内核)
    gmake[1]:`没有规则使目标`package.mak '成为.interfaces'所需的目标。  停下。
    gmake:***[packages/ti/grcm/、.interfaces]错误2.
    IPC-BIOS.mak:138:目标"全部"的配方失败
    maked[1]:***[全部]错误2.
    make[1]:离开目录'/opt/ti/ipc_3_44_01_01
    Makefile:115:目标'IPC_BIOS'的配方失败
    make:***[IPC_BIOS]错误2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ferhat、

    我在工作目录下安装了 RTOS SDK。 这里是我执行的命令。 "source ./setupenv.sh"的屏幕输出遵循命令历史记录。 我在执行"make clean "后记录了编译、并附加在 screen_make.log.gz 中。

    2002 CD Work/ti-processor-sdk-rtos-am57xx-evm-03.03.00.04/

    2003 导出 SDK_INSTALL_PATH=~/work/ti-processor-sdk-rtos-am57xx-evm-03.03.00.04

    2004 导出 tools_install_path=~/work/ti-processor-sdk-rtos-am57xx-evm-03.03.00.04

    2005 cd processor_sdk_rtos_am57xx_3_03_00_04/

    2006 年资料来源:setupenv.sh

    2007 清洁

    2008 脚本 screen_make.log

    2009 vi screen_make.log

    2010 年洛杉矶

    2011 手册 gzip

    2012 gzip screen_make.log

    2013 年洛杉矶

    2014 年的历史

    cd 工作/ti-processor-sdk-rtos-am57xx-evm-03.03.00.04/

    ~/work/ti-processor-sdk-rtos-am57xx-evm-03.03.00.04 export SDK_INSTALL_PATH=~/work/ti-processor-sdk-rtos-am57xx-evm-03.03.00.04

    ~/work/ti-processor-sdk-rtos-am57xx-evm-03.03.00.04导出 tools_install_path=~/work/ti-processor-sdk-rtos-am57xx-evm-03.03.00.04

    ~/work/ti-processor-sdk-rtos-am57xx-evm-03.03.00.04 cd processor_sdk_rtos_am57xx_3_03_00_04/

    ~/work/ti-processor-sdk-rtos-am57xx-evm-03.03.00.04/processor_sdk_rtos_am57xx_3_03_00_04 source ./setupenv.sh

    未配置可选参数:CG_XML_bin_install_path

    XDC 版本构建所需

    示例:导出 CG_XML_bin_install_path="~/ti/cg_xml/bin

    未配置可选参数:DOXYGEN_INSTALL_PATH

    XDC 版本构建所需

    示例:导出 DOXYGEN_INSTALL_PATH="~/ti/Doxygen/doxygen/1.5.1-p1/bin

    (二

    环境配置:

      LIMIT_SoC         :am571x am572x

      limit_boards        :evmAM572x idkAM571x idkAM572x

      pdk_install_path      网址:/home/a0850461local/work/ti-processor-sdk-rtos-am57xx-evm-03.03.00.04/pdk_am57xx_1_0_6/packages

      C6X_GEN_INSTALL_PATH   :/home/a0850461local/work/ti-processor-sdk-rtos-am57xx-evm-03.03.00.04/ti-cgt-c6000_8.1.3

      toolchain_path_a15    :/home/a0850461local/work/ti-processor-sdk-rtos-am57xx-evm-03.03.00.04/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3

      toolchain_path_A8     网址:/home/a0850461local/work/ti-processor-sdk-rtos-am57xx-evm-03.03.00.04/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3

      toolchain_path_a9     网址:/home/a0850461local/work/ti-processor-sdk-rtos-am57xx-evm-03.03.00.04/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3

      toolchain_path_M4     网址:/home/a0850461local/work/ti-processor-sdk-rtos-am57xx-evm-03.03.00.04/ti-cgt-arm_16.9.1.LTS

      toolchain_path_arm9   :/home/a0850461local/work/ti-processor-sdk-rtos-am57xx-evm-03.03.00.04/ti-cgt-arm_16.9.1.LTS

      toolchain_path_EVE    :/home/a0850461local/work/ti-processor-sdk-rtos-am57xx-evm-03.03.00.04/ccsv7/tools/compiler/arp32_1.0.8

      CL_PRU_INSTALL_PATH   :/home/a0850461local/work/ti-processor-sdk-rtos-am57xx-evm-03.03.00.04/ti-cgt-pru_2.1.4

      FPULIB_PATH        网址:/home/a0850461local/work/ti-processor-sdk-rtos-am57xx-evm-03.03.00.04/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3/lib/gcc/arm-none-eabi/4.9.3/fpu

      Cross_tool_PRFX      :arm-none-eabi-

      XDC_INSTALL_PATH      网址:/home/a0850461local/work/ti-processor-sdk-rtos-am57xx-evm-03.03.00.04/xdctools_3_32_01_22_core

      BIOS_install_path     网址:/home/a0850461local/work/ti-processor-sdk-rtos-am57xx-evm-03.03.00.04/bios_6_46_04_53

      IPC_INSTALL_PATH      网址:/home/a0850461local/work/ti-processor-sdk-rtos-am57xx-evm-03.03.00.04/ipc_3_44_01_01

      EDMA3LLD_BIOS6_INSTALLDIR:/home/a0850461local/work/ti-processor-sdk-rtos-am57xx-evm-03.03.00.04/edma3_lld_2_12_03_27

      NDK_INSTALL_PATH      网址:/home/a0850461local/work/ti-processor-sdk-rtos-am57xx-evm-03.03.00.04/ndk_2_25_01_11

      IMGLIB_INSTALL_PATH   :/home/a0850461local/work/ti-processor-sdk-rtos-am57xx-evm-03.03.00.04/imglib_c66x_3_1_1_0

      DSPLIB_INSTALL_PATH   :/home/a0850461local/work/ti-processor-sdk-rtos-am57xx-evm-03.03.00.04/dsplib_c66x_3_4_0_0

      MATHLIB_INSTALL_PATH   :/home/a0850461local/work/ti-processor-sdk-rtos-am57xx-evm-03.03.00.04/mathlib_c66x_3_1_1_0

      UIA_INSTALL_PATH      网址:/home/a0850461local/work/ti-processor-sdk-rtos-am57xx-evm-03.03.00.04/uia_2_00_06_52

    IPC_platform:DRA7XX

    IPC_ALT_platform:

      PROC_SDK_INSTALL_PATH  :/home/a0850461local/work/ti-processor-sdk-rtos-am57xx-evm-03.03.00.04/processor_sdk_rtos_am57xx_3_03_00_04

    已配置处理器 SDK 构建环境

    秘书长的报告

    e2e.ti.com/.../screen_5F00_make.log.gz