This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 将显示器连接到66AK2H14

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/569630/connect-monitor-to-66ak2h14

主题中讨论的其他器件:66AK2H14

大家好、

如何将显示器连接到66AK2H14? 我的意思是使用哪根电缆以及可以使用哪一个端口?

此致

Matin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matin、

    您正在使用哪种基于66AK2H14的电路板?

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matin、

    66AK2H14上没有用于连接显示器的接口。 您可能需要使用外部适配器(如 PCIe 至 HDMI)来连接显示器。

    此致、
    SENTHIL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Tsvetolin:
    这话什么意思? 我想我们只有一种类型的66AK2H14。 因为在现场、它没有对该板的不同类型发表任何意见。
    此致
    Matin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matin、

    我的意思是、您是否在电路板上进行了一些硬件定制更改、或者添加了一些扩展或使用了没有可用视频接口的库存版本。 但是、正如我在上面看到的、SENTHIL 已经为您提供了建议。

    BR
    Tsvetolin Shulev