This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:USB 合规性测试

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/591312/am5728-usb-compliance-test

器件型号:AM5728

尊敬的 TI 专家:

请允许我确认以下问题。

[问题]
TI 是否提供软件(库)来使用 TI Linux SDK 进行 USB 合规性测试?
或者、您是否会告诉我使用 TI Linux SDK 进行此测试的方法?

如果您有任何问题、请告诉我。
此致。
Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    USB 专家已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您也可以在此处查看: processors.wiki.ti.com/.../Linux_Core_DWC3_User's_Guide
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    Linux 驱动程序似乎可以支持 USB2.0的 USB 合规性测试。 USB3.0呢?
    此外、如果 USB 函数将用作从器件、是否有适用于 Linux 的任何特定测试模式?

    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="KAK"> Linux 驱动程序似乎支持 USB2.0的 USB 合规性测试。 USB3.0如何?[/quot]

    请访问 e2e.ti.com/.../2084547

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我明白了。 顺便说一下、根据该 URL、TI 将更新此页面。
    请告诉我更新的时间表吗?

    此致。
    Kaka