This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM57X:关闭 Linux 中的其他内核

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/604339/linux-processor-sdk-am57x-turning-off-other-cores-from-linux

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM57X

工具/软件:Linux

使用 AM57xx TI Processor SDK Linux RT 版本3.03.00.04、是否可以在其他内核(例如 DSP 和 M4内核)未使用时关闭它们? 以及如何将它们变为一个

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经知道如何使用 Remoteproc 来加载它们。 另一个问题是如何知道它们是否正在运行。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以。

    例如、如果您想要关闭 DSP、您可以使用:
    CD /sys/bus/platform/drivers/omap-rproc
    低侧                                       =>这是为了查看内核附带的固件。
    echo 40800000.dsp >解除绑定

    议会联盟也是这样:  

    root@am57xx-EVM:/sys/bus/platform/drivers/omap-rproc echo 5502000.IPU >解除绑定
    [76.078689] OMAP-IMU 55082000.MMU:55082000.MMU:2.1版
    [76.100096] remoteproc1:已停止远程处理器5502000.IPU
    [76.107102] remoteproc1:发布5502000.IPU


    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、
    我可以看到电源的电流下降。 DSP 的电流约为0.04到0.08安培、ARM M4的电流约为0.08到0.11。
    谢谢