This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DSPBIOS:管理空闲任务

Guru**** 2581365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/604937/ccs-dspbios-idle-tasks-manage

器件型号:DSPBIOS

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好。

我将 DSP-BIOS 用于 C5515应用(CCS5)。

我需要在 main()函数返回后启动一个空闲进程(我的空闲进程需要在 USB 初始化之后启动)。

以下是我的 main()函数:

int main (空)

PllSet();

UsbOpen();

我可以通过从空闲任务属性中取消选中"包括在 CPU 负载校准中"来执行此操作。

我如何用不同的方式做到这一点? 是否有一个让我从程序启动空闲任务运行时的函数可调用?

谢谢你

Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stefano、

    我已通知软件团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Stefano、

    如果您正在寻找一个包含在项目中的空闲例程、请查看位于 C:\ti\C55_LP\C55_CSL_3.07\ccs_v6.x_examples\I2S\CSL_I2S_I2S_AudioCodec_dma\AudioCodec_dma.c 的示例

    UserIdle (空)

    希望这对您有所帮助。

    Lali