工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我有 TMS320C6678板、我想加入两个程序。
我的第一个程序是有关"计时器"编程的示例代码。 嗯、我对它没有任何问题....it 工作正常。
我的第二个程序是有关并行处理的另一个示例。 我使用一个示例代码"hello world"..... 它也工作正常。
现在、我已将标题添加到我的第一个代码(计时器示例)中、允许我使用 API OMP #include … 它工作正常。
继续,我已编写了以下扩展代码:
#define NTHREADS 4.
OMP_SET_num_threads (NTHREADS);
当我对文件进行编译时、通过控制台我遇到错误#10234和#10010
我在该论坛中搜索错误#10234和#10010、我注意到链接器文件会给我带来问题。
我注意到、我的第一个程序使用 keyston.cmd、第二个程序使用 Ink .cmd。
所以,我想如果将 include Ink.cmd 添加到我的文件夹(其中是我的计时器程序的所有文件),编译器就会使我输出文件.......... n´t、这不起作用。
我的问题是:
我可以包含两个链接器文件吗?
如何在程序中使用 API OMP?
感谢您的回复