This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:GPMC MRAM 问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: REMOTI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/589338/linux-am5728-gpmc-mram-problem

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

你(们)好

我使用的是 AM572x 定制板

和、我使用 GPMC MRAM (多路复用模式)

MRAM: MR4A16BCMA35

U-Boot 命令(MD、MW)正在工作。

但是、Linux 应用程序无法使用它。

测试 MRAM 存储器
[Main] 99开发套件已开放!
[Main] 105 Mem Mapping for PHY -> Vir!Unhandled fault:异步外部中止(0x1211)、位于0x00000000

内容:
PgD = ece78680
[00000000]* PgD=ace38003,* PMD=fbbc5003
------ [在此处剪切]-----
警告:CPU:1 PID:28 at drivers/bus/omap_l3_oc.c:147 l3_interrupt_handler + 0x25c/0x368 ()
440000.OCP:L3自定义错误:主 MPU 目标 GPMC (读取):在功能访问期间以用户模式访问数据
总线错误(转储的内核)链接模块: CBC jitterentropy_rng drbg virtio_rpmsg_bus xfrm_user xfrm4_tunch prueth ipcomp xfrm_ipcomp pr4蓝牙 AH4 pru_rproc_key xfrm_algo ECB pruss_intc SHA5_generic extcon_us_us_gp_gpvapor_mac (rss_ss_un_ss_ap_r_uni_mac)模块 rssn_remote_remote_remote_remote_remote_remoti_ap_ap_une_remote_remoti_ap_une_remote_remoti_ap_ap_uni_apor_apor_uni_remote_remote_remoti_ap_ap_apor_apote_remote_remote_remote_remoti_apor_apor_apor_apote_remote_remoti_apor_apote_remoti_apote_remot

CPU:1 PID:28 Comm:IRQ/23-L3-APP-I 被污染:G O 4.4.4.19-rt25-gf572d285f0 #95
硬件名称:通用 DRA74X (平展器件树)
回溯:
[ ](dump_backtrace)从[ ](show_stack+0x18/0x1c)
r7:c03009c4 r6:20010113 r5:00000000 r4:c095fcc4
[ ](show_stack)从[ ](dump_stack+0x8c/0xa0)
[ ](dump_stack)从[ ](warn_slESpath_common+0x88/b8)
R7:c03009c4 R6:00000093 R5:00000009 R4:ee651e28
[ ](warn_slowpath_common)、来自[ ](WARN_RASPH_FMt+0x38/0x40)
r8:00000017 r7:c0842cdc r6:00000002 r5:c0842d9c r4:c0842e40
[ ](warn_slowpath_fmt)、来自[ ](L3_INTERRUPT_Handler+0x25c/0x368)
r3:ee61f680 r2:c0842e40
R4:80080003.
[ ](L3_interrupt_handler)、来自[ ](IRQ_Forced_thread_fn+0x28/0x7c)
R10:c0083984 R9:ee61fbc0 R8:ee60c900 r7:00000001 R6:00000000 R5:ee60c900
R4:ee61fbc0
[ ](IRQ_Forced_thread_fn)、来自[ ](IRQ_THREAD+0x124/0x1f8)
R7:00000001 R6:00000000 R5:ee650000 R4:ee61fbe4
[ ](IRQ_THread)、来自[ ](kthread+0xe4/0xFC)
R10:00000000 R9:00000000 R8:00000000 r7:c0083bf0 R6:ee61fbc0 R5:ee61fc00
R4:00000000
[ ](kthread)、来自[ ](RET_FANK_F叉+0x14/0x24)
R7:00000000 R6:00000000 R5:c0050b80 R4:ee61fc00
-->结束跟踪000000000002]-->

const unsigned int mem_address = 0x01000000;
const unsigned int mem_size = 0x01000000;

MEM_DEV = OPEN ("/dev/mem、O_RDWR | O_SYNC);

printf ("[%s]%d Dev Open!\n"、__function__、__line__);

virt_addr = mmap (NULL、mem_size、PROT_read | PROT_write、map_shared、mem_dev、 MEM_ADDRESS);
if (virt_addr == map_failed)
  printf ("[%s]%d 错误 mmap"、__function__、__line__);
其他
  printf ("[%s] PHY 的%d Mem 映射-> Vir!\n"、__function__、__line___);

printf ("内容:\n");
对于(i=0;i<100;i++)

  printf ("[%03d]0x%02x "、i、*(char *)(virt_addr+i));
  *((char *) virt_addr+i)= i;
  if (i%10 ==0)
    printf ("\n");

printf ("\n");

引脚复用

/GPMC MRAM
{GPMC_A1、(M0 | PIN_OUTPUT | MANUAL_MODE)}、// GPMC_A1.vin4b_D1 *
{GPMC_A2、(M0 | PIN_OUTPUT | MANUAL_MODE)}、// GPMC_A2.vin4b_D2 *
{GPMC_A3、(M0 | PIN_OUTPUT | MANUAL_MODE)}、// GPMC_A3.vin4b_D3 *
{GPMC_A4、(M0 | PIN_OUTPUT | MANUAL_MODE)}、/* GPMC_A4.vin4b_D4 *

{GPMC_oen_REN、(M0 | PIN_INPUT_PULLUP)}、/* GPMC_oen_ren。GPIO2_24 *
{GPMC_WEN、(M0 | PIN_INPUT_PULLUP)}、/* GPMC_WN.GPIO2_25 *
{GPMC_BEN0、(M0 | PIN_INPUT_PULLUP)}、// GPMC_BEN0.GPIO2_26 *
{GPMC_BEN1、(M0 | PIN_INPUT_PULLUP)}、// GPMC_BEN1.GPIO2_27 *
{GPMC_WAIT0、(M0 | PIN_INPUT_PULLUP)}、// GPMC_wait0.GPIO2_28 *
{GPMC_CS3、(M0 | PIN_INPUT 下拉)}、// GPMC_CS3.vin3a_clk0 *
{GPMC_ADVN_ALE、(M0 | PIN_INPUT_PULLUP)}、/* GPMC_advn_ALe.GPIO2_23 *

{GPMC_AD0、(M0 | PIN_INPUT_PULLUP | MANUAL_MODE)}、// GPMC_ad0.vin3a_d0 *
{GPMC_AD1、(M0 | PIN_INPUT_PULLUP | MANUAL_MODE)}、/* GPMC_AD1.vin3A_D1 *
{GPMC_AD2、(M0 | PIN_INPUT_PULLUP | MANUAL_MODE)}、// GPMC_ad2.vin3A_D2 *
{GPMC_AD3、(M0 | PIN_INPUT_PULLUP | MANUAL_MODE)}、/* GPMC_AD3.vin3A_D3 *
{GPMC_AD4、(M0 | PIN_INPUT_PULLUP | MANUAL_MODE)}、// GPMC_AD4.vin3A_D4 *
{GPMC_AD5、(M0 | PIN_INPUT_PULLUP | MANUAL_MODE)}、/* GPMC_AD5.vin3A_D5 *
{GPMC_AD6、(M0 | PIN_INPUT_PULLUP | MANUAL_MODE)}、/* GPMC_AD6.vin3a_d6 *
{GPMC_AD7、(M0 | PIN_INPUT_PULLUP | MANUAL_MODE)}、// GPMC_AD7.vin3A_D7 *
{GPMC_AD8、(M0 | PIN_INPUT_PULLUP | MANUAL_MODE)}、// GPMC_AD8.vin3A_D8 *
{GPMC_AD9、(M0 | PIN_INPUT_PULLUP | MANUAL_MODE)}、// GPMC_ad9.vin3A_D9 *
{GPMC_AD10、(M0 | PIN_INPUT_PULLUP | MANUAL_MODE)}、// GPMC_ad10.vin3a_d10 *
{GPMC_AD11、(M0 | PIN_INPUT_PULLUP | MANUAL_MODE)}、// GPMC_AD11.vin3A_D11 *
{GPMC_AD12、(M0 | PIN_INPUT_PULLUP | MANUAL_MODE)}、// GPMC_ad12.vin3a_d12 *
{GPMC_AD13、(M0 | PIN_INPUT_PULLUP | MANUAL_MODE)}、// GPMC_AD13.vin3A_D13 *
{GPMC_AD14、(M0 | PIN_INPUT_PULLUP | MANUAL_MODE)}、// GPMC_ad14.vin3A_D14 *
{GPMC_AD15、(M0 | PIN_INPUT_PULLUP | MANUAL_MODE)}、// GPMC_AD15.vin3A_D15 *

U-Boot GPMC 注册器定义 mem.h

#define STNOR_GPMC_CONFIG1 0x01801203
#define STNOR_GPMC_CONFIG2 0x001f1f00
#define STNOR_GPMC_CONFIG3 0x001f1f01
#define STNOR_GPMC_CONFIG4 0x1f011f01
#define STNOR_GPMC_CONFIG5 0x001d1f1f
#define STNOR_GPMC_CONFIG6 0x08070280
#define STNOR_GPMC_CONFIG7 0x00000F41

 

我的开发环境

主机 PC 操作系统:Ubuntu 16.04 Linux 64位

AM5728 SDK:U-boot-2016.05 / Linux-RT-4.4.19

AM5728 SDK 版本:TI-processor-sdk-linux-rt-am57xx-evm-03.01.00.06

IPC:IPC_3_43_02_04

XDC:xdctools_3_32_00_06_core

谢谢、致以诚挚的问候。

John。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    GPMC 器件被存储器映射。 您是否尝试直接读取/写入 GPMC 地址?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GPMC 器件被存储器映射。 您是否尝试直接读取/写入 GPMC 地址?
    -> GPMC 配置7在 U-Boot 中设置0x00000F41

    基地址映射:0x1000000

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、正确。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的寄存器设置正确..

    U-boot 命令正常工作
    但 Linux 应用程序无法使用它。

    为什么它不起作用?
    设置是否从 Linux 更改?

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想就这个问题提供更多建议。

    设置是否从 Linux 更改?

    请再检查一次此问题。


    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    根据我的经验、这些 L3错误:
    L3自定义错误:主 MPU 目标 GPMC (读取):在功能访问期间以用户模式访问数据

    当您访问非法的存储器地址时、会发生该错误。 您能否显示 GPMC 的 DTS 节点? 您正在使用哪个 CS、它的基地址是什么(确保没有其他外设与 GPMC 同时使用此地址)?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。


    基地址:0x1000000
    GPMC cs:3 (电路板上的 GPMC 器件仅连接到 MRAM...)

    DTS 文件。
    GPMC:GPMC@50000000{
    兼容="ti、am3352-gpmC";
    ti、hwmds ="gpmC";
    REG =<0x50000000 0x37c>;/*器件 IO 寄存器*/
    中断= ;
    DMA =<&EDMA_Xbar 4 0>;
    dma-names ="rxtx";
    GPMC、num-cs =<8>;
    GPMC、num-waitpins =<2>;
    #address-cells =<2>;
    大小单元格=<1>;
    中断控制器;
    #interrupt-cells =<2>;
    GPIO 控制器;
    #GPIO-cells =<2>;
    STATUS ="禁用";
    };

    GPMC{
    #address-cells =<2>;
    大小单元格=<1>;

    /*芯片选择范围*/
    /* GPMC MRAM = 2MB ->最小尺寸16MB */
    范围=<3 0 0x1000000 0x1000000>;

    MRAM@0、0{
    reg =<3 0 0x1000000>;
    兼容="CFI-FLASH";/*假或闪存.... *
    #address-cells =<1>;
    大小单元格=<1>;

    组宽度=<2>;

    GPMC、mux-add-data =<2>;//多路复用模式设置1:AAD 2:AD *
    GPMC、DEVICE 宽度=<2>;/*连接到 GPMC 的器件的总宽度
    以字节为单位的芯片选择。 GPMC 支持8位
    和16位器件、因此该属性必须是
    1或2。 *
    };
    };

    此致、  

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有人在听吗?
    我想获得建议。


    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉耽误你的答复。

    您是否在/proc/iomem?中看到 GPMC 地址空间

    此外、我只是注意到了这一点。 您说您的 MRAM 位于 CS3、但您将其定义为 MRAM@0、0 (这意味着 MRAM 位于 CS0)、并且您定义的任何其他地方都是 CS3:
    范围=<3 0 0x1000000 0x1000000>;
    reg =<3 0 0x1000000>;
    您能否将 MRAM@0、0更改为 MRAM@3、0并查看错误是否会持续?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    我通过更改为 MRAM@3、0来尝试它

    但是、Linux 应用程序无法使用它。

    运行应用程序时、会出现相同的问题。

     

    运行 Linux 应用程序日志...

    --------------------------------------

    测试 MRAM 存储器
    [GPMC_Init] 34开发开放!
    [GPMC_Init] 65寄存器设置!
    [Main] 101开发套件已开放!
    [Main] 107 Mem Mapping for PHY -> Vir!
    内容:
    未处理的故障:异步外部中止(0x1211)、地址为0x00000000
    PgD = ed7673c0
    [000000000000]* PgD=ad64e003,* PMD=fc969003
    ------ [在此处剪切]-----
    警告:CPU:1 PID:28 at drivers/bus/omap_l3_oc.c:147 l3_interrupt_handler + 0x25c/0x368 ()
    440000.OCP:L3自定义错误:主 MPU 目标 GPMC (读取):在功能访问期间以用户模式访问数据
    总线错误(转储的内核)链接模块:
    rpio_PRU CBC drbg xfrm_user xfrm4_tunch virtio_rpmsg_bus ipcomp xfrm_ipcomp 支持4蓝牙 AH4 af_key xfrm_algo prueth pru_rproc pruss_intc extcon_us_usb_gp_sprase_generic sha1_tune_mac rss_proc (rgap_mac)模块 rss_remote_proc rgapor_un_un_uni_proc (rss_mac)
    root@am57xx-EVM:/test/URIED-TEST CPU:1 PID:28 Comm:IRQ/23-L3-APP-I 被污染:G O 4.4.4.19-rt25-gf572d285f0 #134
    硬件名称:通用 DRA74X (平展器件树)
    回溯:
    [ ](dump_backtrace)从[ ](show_stack+0x18/0x1c)
    r7:c03009c4 r6:200f0113 r5:00000000 r4:c09c3dc4
    [ ](show_stack)从[ ](dump_stack+0x8c/0xa0)
    [ ](dump_stack)从[ ](warn_slESpath_common+0x88/b8)
    R7:c03009c4 R6:00000093 R5:00000009 R4:ee651e28
    [ ](warn_slowpath_common)、来自[ ](WARN_RASPH_FMt+0x38/0x40)
    r8:00000017 r7:c089c7ac r6:00000002 r5:c089c86c r4:c089c910
    [ ](warn_slowpath_fmt)、来自[ ](L3_INTERRUPT_Handler+0x25c/0x368)
    r3:ee621180 r2:c089c910
    R4:80080003.
    [ ](L3_interrupt_handler)、来自[ ](IRQ_Forced_thread_fn+0x28/0x7c)
    r10:c0083984 r9:ee6216c0 r8:ee60a900 r7:00000001 r6:00000000 r5:ee60a900
    R4:ee6216c0
    [ ](IRQ_Forced_thread_fn)、来自[ ](IRQ_THREAD+0x124/0x1f8)
    R7:00000001 R6:00000000 R5:ee650000 R4:ee6216e4
    [ ](IRQ_THread)、来自[ ](kthread+0xe4/0xFC)
    R10:00000000 R9:00000000 R8:00000000 r7:c0083bf0 R6:ee6216c0 R5:ee621700
    R4:00000000
    [ ](kthread)、来自[ ](RET_FANK_F叉+0x14/0x24)
    R7:00000000 R6:00000000 R5:c0050b80 R4:ee621700
    -->结束跟踪000000000002]-->

    ----------------------------------------

    CAT /proc/iomem

    50000000-5000037b:/ocp/gpmc@50000000

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    您尝试使用应用程序访问哪个物理地址?

    您能否从 Linux 控制台尝试以下操作:
    devmem2 0x01000000

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    我尝试访问 phy addr 0x01000000。
    使用此代码

    代码。 --------------------------------------------------------------------
    const unsigned int mem_address = 0x01000000;
    MEM_DEV = OPEN ("/dev/mem、O_RDWR | O_SYNC);
    virt_addr = mmap (NULL、mem_size、PROT_read | PROT_write、map_shared、mem_dev、 MEM_ADDRESS);
    .
    printf ("[%03d]0x%02x "、i、*(char *)(virt_addr+i));

    --------------------------------------------------------------------

    但我可以看到有关内核的错误消息、并且无法访问该地址0x01000000。

    此致、
    John