This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:我的程序可以通过 SPI 引导,但在以太网初始化过程中,主内核在 res_mgr_init_pass ()停止

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/605221/tms320c6678-my-program-can-boot-by-spi-but-the-main-core-stopped-at-res_mgr_init_pass-in-the-process-of-ethernet-iinitialization

器件型号:TMS320C6678

您好~我需要您的帮助。 我的具有8个内核的程序 可以通过 SPI 引导工作。 但主内核、内核编号0在 PA_resetcontrol 停止。 其他内核工作正常。主内核的程序具有以太网初始化功能、可复制 C:\ti\mcsdk_2_01_02_05\examples\NDK\HelloWorld。它在  res_mgr_init_pass ()过程的 pa_resetcontrol 处停止。 您能告诉我错误是什么吗? 顺便说一下、该程序可以在8个内核上运行、而无需  以太网初始化。

Iu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!

    我已将其转发给 c66x 软件团队。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在没有引导加载程序的情况下、PA_resetcontrol 是否正常工作。 与中一样、您可以将电路板设置为"无引导"模式、并在没有相同问题的情况下运行相同的代码。
    我正在尝试将问题与引导隔离、以便这可能是由根导致的。