This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H14:请求为 SOC 提供 IBIS 模型

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/604975/66ak2h14-request-to-provide-ibis-model-for-the-soc

器件型号:66AK2H14

您好!

请为我提供66AK2H14 SOC 的 IBIS 模型。 无法使用 TI 网站中已存在的代码、它将导致一些错误。

谢谢、此致、

Madhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Madhu、

    感谢您的报告。 我们将查看此问题并更新状态。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马德胡

    这是我们在产品页面上首次听说 IBIS 模型导致错误。  您能否发布错误日志以便我们可以对其进行调试?

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    请在下面找到错误消息。

    此致、

    Madhu.e2e.ti.com/.../error-message-for-66ak2h14-library.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Madhu、

     s_iclkrx0p9gv 的模型由第1866行的[模型选择器]语句定义为 外部共模的 s_iclkrx0p9gv_encmin_0或 内部共模的 s_iclkrx0p9gv_encmin_1。 您需要设置您的工具来定义所需的模型。 我们有其他客户的报告说、他们的工具无法 正确处理串联引脚映射定义的[模型选择器]。 解决方法是编辑 IBIS 文件、并在[Series Pin Mapping]部分中将模型选择器名称替换为实际的模型名称。 您还应将工具中的错误报告给工具制造商。

    此致、

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    非常感谢您提供的信息。

    SOC ibis 模型有大约30个信号、其中有模型选择选项。

    我是否应编辑所有这些内容以纠正问题?

    此致、
    Madhu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Madhu、
    模型选择语句在 IBIS 模型中很常见。 您的仿真工具应具有一种在不编辑模型的情况下指定选择的方法。 有关更多信息、请查看工具文档。
    此致、
    Bill