This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/PROCESSOR-SDK-AM335X:ENC28J60以太网驱动程序

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/595385/linux-processor-sdk-am335x-enc28j60-ethernet-driver

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

您好!  

我正在 AM335x SDK6上使用 enc28j60以太网卡、并发现 drivers/net/ethernet/microchip 中有驱动程序

启用 en28j60的内核配置和添加引脚多路复用器后、eth2已启动。

但我无法 ping 同一域中的其他设备、没有响应

请选择以下选项:

1.启用内核配置

设备驱动程序-> 网络设备支持-> 以太网驱动程序支持-><*>ENC28J60支持

2.arch/arm/mach-omap2/board-am335xevm.c

(笑声)

用于 SPI 闪存的/*模块引脚多路复用器*/
静态结构 pinmux_config SPI1_pin_mux[]={
  {"McASP0_aclkx.SPI1_SCLK"、OMAP-MUX_MODE3 | AM33XX_PULL_ENBL | AM33XX_INPUT_EN}、
  {"McASP0_FSX.SPI1_d0"、OMAP-MUX_MODE3 | AM33XX_PULL_ENBL | AM33XX_PULL_UP | AM33XX_INPUT_EN}、
  {"McASP0_axr0.SPI1_D1"、OMAP-MUX_MODE3 | AM33XX_PULL_ENBL | AM33XX_INPUT_EN}、
  {"McASP0_ahclkr.SPI1_cs0"、OMAP-MUX_MODE3 | AM33XX_PULL_ENBL | AM33XX_PULL_UP | AM33XX_INPUT_EN}、
  {NULL、0}、
};

(笑声)

静态结构 SPI_board_info SPI1_enc28j60_info[]=


  {
    modalias ="enc28j60"、
      IRQ = OMAP_GPIO_IRQ (AM335X_LAN_IRQ_GPIO)、
     .max_speed_Hz = 50000、
     bus_num = 2、
     .chip_select = 0、
     .mode = SPI_MODE_0、
   }、
};

(笑声)

静态空 SPI1_Ethernet_init (int evm_id、int profile)

  SETUP_PIN_mux (SPI1_PIN_mux);
  SPI_REGISTER_board_info (SPI1_enc28j60_info、array_size (SPI1_enc28j60_info));
  返回;

(笑声)

可以有人给我建议、谢谢