This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:无 i2c 从器件中断

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/591303/rtos-no-i2c-slave-interrupt

主题中讨论的其他器件:TM4C1294NCPDT

工具/软件:TI-RTOS

大家好、我正在使用 TM4C1294NCPDT,并且我想做一个 I2C 从器件、当我使用轮询模式来读取 I2CSlaveStatus 寄存器时、它返回5、I2CSlaveIntStatusEx 寄存器返回3。但是问题是如果我使用中断模式、它不起作用、这没有发生中断。

我已经在 ti/TivaWare_C_Series2.0/examples/peripherals/i2c.I 已经在 CCS 中使用 ti-RTOS 和 Keil 尝试过环回示例、它们的工作方式相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI-RTOS 模块管理中断的创建。 您不能像在裸机 TivaWare 示例中那样提供矢量表。 此外、您不能使用 TivaWare 模块来创建中断。 查看 C:\ti_tirtos_tivac_2_16_01_14\products\tidrivers_tivac_2_16_01_13\packages/ti\drivers\i2c\I2cT.c 文件、了解如何使用 Hwi 模块来创建中断。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、感谢您的回复。
    我已经使用了 Hwi 来执行中断工作、我使用 I2C0、中断号为24、事件号和优先级保留为-1。我还需要做什么?