工具/软件:Linux
你(们)好
我知道 IVA-HD 是单个解码器(它只同时解码一个帧。) 然后、 当 IVA-HD 解码一个帧时、另一个帧被阻止完成一个内容的解码。
TI 提供的下溢 viddec3test 每秒解码两个不同的1080p30。 viddec3test 不执行 outBufsInUseFlag、然后它需要特定的1080p30内容。
我们提供服务的内容 现在需要许多 outBufsInUseFlag、然后它多次访问 IVA-HD (每秒60~62次)。
IVA-HD 需要7~12ms 来诱骗一个帧。 我希望应用使用 VIDDEC3_processorAsync 、因为 IVA-HD 需要较长的时间(7~12ms)解码。 您能支持它吗?
或者我希望 VIDDEC3_Process 使用多个 H.264帧(一个内容、另一个内容)。 您能支持它吗?
DSS (显示子系统) 未命中2~3帧 、用于解码两个不同的内容。 因为 IVA-HD 需要较长的解码时间(7~12ms)。
我想获得您的解决方案。
非常感谢。