This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM4377:QSPI 闪存在应用中的使用

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/590989/rtos-am4377-qspi-flash-use-in-application

器件型号:AM4377

工具/软件:TI-RTOS

大家好、我使用的是通过 IDK 板定制的电路板。

我在没有 DDR 的情况下成功启动了 XIP、但我想在 mt 应用程序中使用 QSPI 闪存。

在 sprac45.pdf 中、QSPI 不会被应用代码激活。

如何在应用程序代码中激活 QSPI 闪存?

谢谢、

Yong-kyoung

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以下载适用于 AM437x 的最新处理器 SDK RTOS http://software-dl.ti.com/processor-sdk-rtos/esd/AM437X/latest/index_FDS.html。 然后查看\ti\driver\SPI 下的 SPI 驱动程序示例、了解应用程序如何启用和测试 QSPI 接口。 维客就是这样

    此致、Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好像在尝试开发无 DDRless 系统、并且想要使用 QSPI 接口使用外部存储器、如应用手册中所述。

    为此、重要的步骤是按照应用手册第4.1.2节中的说明创建平台定义。 n`t 从 QSPI 引导、您不需要按照4.2.2中的规定在电路板初始化中重新初始化 QSPI 闪存。 由于 QSPI 配置为直接寻址模式、因此您可以使用从0x30000000开始的64MB 地址空间访问闪存。 请参阅 TRM 第2.1.1节。

    有关直接寻址、请参阅此 e2e 帖子上的 Erics 评论
    e2e.ti.com/.../1982989

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、我可以按地址将数据写入闪存吗?
    这是最重要的事情。

    谢谢、
    Yong-kyoung
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您可以。

    此致、Eric